Tools

La section Tools
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
permet d’accéder à Tools et à une section de téléchargement Tools :
  • Configurateur de dispositifs USB
  • Paramètres de connexion
  • Configuration du dispositif
  • Télécharger
CONSEIL: Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools et les sous-sections associées pour en savoir plus sur les paramètres de connexion et la configuration du dispositif.

Configurateur de dispositifs USB

Cette section vous permet de créer une configuration pour un dispositif et de l’exporter vers une clé USB. La configuration est stockée au format
.json
. Vous pouvez uniquement utiliser cette configuration sur un dispositif neuf ou restauré en usine. Vous pouvez utiliser la configuration sur le dispositif USB plusieurs fois sur des dispositifs du même type.
Sélectionnez le dispositif pour lequel vous souhaitez créer la configuration.
CONSEIL: Les dispositifs disponibles sont Optix Edge et
Stratix 4300
.
La section
Comptes
est présélectionnée. Vous devez créer un nouveau mot de passe pour l’administrateur. Vous pouvez si vous le souhaitez activer un compte utilisateur et créer un mot de passe pour ce compte.
Dans la section
Interfaces
, configurez les ports Ethernet. Pour plus d’informations, consultez le manuel d’utilisation de votre dispositif.
Dans la section
Runtime
, sélectionnez
Enregistrement sur le domaine
, fournissez le nom du dispositif puis sélectionnez un dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre dispositif. Le dispositif configuré est automatiquement enregistré dans le domaine à partir duquel le fichier
.json
a été généré. Dans la section
Runtime
, vous pouvez configurer une connexion et une connexion locale.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal