Configuration du dispositif
L’outil de
Configuration du dispositif
vous permet de découvrir et de configurer des dispositifs sur un réseau local.
NOTE:
Dans certains scénarios, l’utilisation de cet outil peut être nécessaire pour l’enregistrement du dispositif sur un domaine. De plus, son comportement peut différer en fonction du type de dispositif et de la version du micrologiciel.
Stratix® 4300 doté d’une version du micrologiciel antérieure ou égale à 4.0.2
Stratix® 4300
doté d’une version du micrologiciel antérieure ou égale à 4.0.2- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™Manager et sélectionnez .
- Dans la boîte de dialogueConfiguration du dispositif, sélectionnez la première option :Stratix 4300 avec une version du micrologiciel 4.0.2 ou inférieure.NOTE: Un message contextuel peut apparaître pour demander l’autorisation d’ouvrir l’outil. Avant de confirmer, vous pouvez cocher la caseToujours autoriserpour éviter que ce message ne s’affiche à nouveau au cours de cette session. Si vous deviez utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur, ce message s’affichera à nouveau.
- Dans la boîte de dialogue, saisissez le mot de passe de l’utilisateurAdministrateur.NOTE: Ces identifiants sont les mêmes que ceux que vous utilisez pour accéder au System Manager du dispositif, et le mot de passe par défaut d’un utilisateur administrateur estadmin. Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : Routeur Stratix 4300Une nouvelle boîte de dialogue apparaît. Elle affiche les adresses MAC des routeurs de votre réseau local dont le mot de passe correspond à celui spécifié.
- Sélectionnez une adresse MAC de routeur dans la liste et cliquez surConfigurerpour définir l’adresse IP du LAN. Vous pouvez ensuite accéder au System Manager du dispositif pour configurer d’autres paramètres.
Stratix® 4300 doté d’une version du micrologiciel supérieure à 4.0.2
Stratix® 4300
doté d’une version du micrologiciel supérieure à 4.0.2- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™Manager et sélectionnez .
- Dans la boîte de dialogueConfiguration du dispositif, sélectionnez la deuxième option :Stratix 4300 avec une version du micrologiciel supérieure à 4.0.2.NOTE: Un message contextuel peut apparaître et demander l’autorisation d’ouvrir l’outil. Avant de confirmer, vous pouvez cocher la caseToujours autoriserpour éviter que ce message ne s’affiche à nouveau au cours de cette session. Si vous deviez utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur, ce message s’affichera à nouveau.
- Une fenêtre de découverte s’affiche. SélectionnezDécouvrirpour répertorier tous les dispositifs du réseau local qui sont dans l’étatNon configuré(paramètres d’usine par défaut) ou qui sont déjà configurés.La liste desDispositifs découvertsaffiche lemodèle, lenuméro de série,l’adresse IP Eth2:WAN,l’adresse IP Eth1:LANetl’étatde chaque dispositif.
- Si vous sélectionnez la ligne d’un dispositif dans un étatNon configuré, vous pouvez ensuite ouvrir le System Manager en sélectionnantConfiguration du dispositifou définir l’adresse IP d’une interface LAN, puis redémarrer.NOTE: Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation : Routeur Stratix 4300Si vous sélectionnez la ligne d’un dispositif dans un étatConfiguré, vous pouvez ouvrir le System Manager en sélectionnantConfiguration du dispositif.
OptixPanel™ doté d’une version du micrologiciel 4.0.4 ou ultérieure, Module Embedded Edge Compute doté d’une version du micrologiciel 4.0.4 ou ultérieure et OptixEdge™
OptixPanel™ doté d’une version du micrologiciel 4.0.4 ou ultérieure
, Module Embedded Edge Compute doté d’une version du micrologiciel 4.0.4 ou ultérieure
et OptixEdge™
- Accédez àFactoryTalk® Remote Access™Manager et sélectionnez .
- Dans la boîte de dialogueConfiguration du dispositif, sélectionnez la troisième option :OptixPanel, OptixEdge ou module Embedded Edge Compute avec une version du micrologiciel 4.0.4 ou supérieure.NOTE: Un message contextuel peut apparaître et demander l’autorisation d’ouvrir l’outil. Avant de confirmer, vous pouvez cocher la caseToujours autoriserpour éviter que ce message ne s’affiche à nouveau au cours de cette session. Si vous deviez utiliser un autre ordinateur ou un autre navigateur, ce message s’affichera à nouveau.
- Une fenêtre de découverte s’affiche. SélectionnezDécouvrirpour répertorier tous les dispositifs du réseau local qui sont dans l’étatNon configuré(paramètres d’usine par défaut) ou qui sont déjà configurés.La liste desDispositifs découvertsaffiche lemodèle, lenuméro de série,l’adresse IP Eth2:WAN,l’adresse IP Eth1:LANetl’étatde chaque dispositif.
- Si vous sélectionnez la ligne d’un dispositif dans un étatNon configuré, vous pouvez ensuite ouvrir le System Manager en sélectionnantConfiguration du dispositifou définir l’adresse IP d’une interface LAN, puis redémarrer.NOTE: Pour en savoir plus sur System Manager et connaître l’adresse IP utilisée pour accéder au System Manager de votre dispositif, téléchargez ce manuel d’utilisation :Si vous sélectionnez la ligne d’un dispositif dans un étatConfiguré, vous pouvez ouvrir le System Manager en sélectionnantConfiguration du dispositif.
Fournir une réponse