Autorisations d’utilisateur de domaine

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
vous permet de définir les autorisations utilisateur pour les dispositifs, les groupes et les comptes utilisateurs individuels. Les dispositifs, les groupes et les comptes utilisateurs héritent des autorisations définies pour le dossier dans lequel ils sont stockés.
Les Sous-dossiers de domaine
sont utiles pour configurer des paramètres de contrôle d’accès spécifiques pour différentes unités commerciales, régions ou opérations en fonction de votre environnement. Les règles attribuées aux sous-dossiers et aux dispositifs individuels sont prioritaires sur les règles des dossiers parents qui les contiennent.
Vous pouvez définir des exceptions dans les paramètres d’autorisations d’un utilisateur, même si celui-ci appartient à un groupe ayant des paramètres prédéfinis.
  1. Dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    , sélectionnez
    Explorateur
    Vue du domaine
    Autorisations
    .
  2. Dans le volet de gauche, sélectionnez le dossier ou le dispositif pour lequel vous souhaitez définir les autorisations utilisateur, puis accédez à la section
    Autorisations
    dans le volet de droite.
  3. Si l’utilisateur pour lequel vous souhaitez définir des autorisations n’apparaît pas dans la section
    Autorisations
    , ajoutez-le en cliquant sur l’icône Plus entouré en haut à droite du volet.
  4. Sélectionnez l’utilisateur ou le groupe, puis développez la section
    Opérations d’autorisation
    .
  5. Accordez ou refusez les autorisations, selon les besoins.
Le tableau suivant présente les autorisations d’utilisateur de domaine disponibles. Chaque autorisation comprend un ensemble d’autorisations granulaires qui peuvent être autorisées ou refusées.
Administration
Vous permet de gérer les opérations liées à l’organisation du domaine en termes de dossiers et de contrôle d’accès.
Accéder aux comptes utilisateurs
Autorise l’accès aux profils utilisateur définis dans les chemins et les sous-chemins de dossier pour lesquels l’autorisation est donnée.
Gérer les comptes utilisateurs
Permet d’attribuer des autorisations, ainsi que de créer, modifier et supprimer des comptes utilisateurs.
Gérer les dossiers
Permet de créer, modifier, déplacer et retirer des dossiers.
Afficher l’audit des connexions
Autorise l’accès au journal des connexions.
Afficher l’audit des opérations
Autorise l’accès au journal d’administration.
Sécurité réseau
Permet de gérer la configuration du pare-feu.
Programme d’installation du dispositif
Permet de gérer des dispositifs au sein d’un domaine spécifique.
Accès interactif
Permet d’interagir avec le dispositif distant avec des droits de lecture seule et/ou de lecture et d’écriture.
Afficher le bureau
Autorise uniquement l’affichage du
Bureau distant
, mais aucune interaction n’est autorisée.
Interagir avec le bureau
Permet une interaction totale avec le
Bureau distant
.
Accès réseau (VPN)
Autorise l’activation du VPN et l’accès au sous-réseau. L’accès au sous-réseau peut être filtré en appliquant des politiques de pare-feu.
Passthrough (série + USB)
Permet d’utiliser une fonction de passthrough série (cette option est soumise à l’activation du VPN).
Lire des fichiers distants
Permet de lire les fichiers depuis le système distant via la section
Explorateur
de l’outil
Accès interactif
.
Écrire des fichiers distants
Permet d’écrire des fichiers sur les systèmes distants via la section
Explorateur
de l’outil
Accès interactif
.
Chat
Permet d’utiliser le chat via la section
Bureau distant
de l’outil
Accès interactif
.
Système et processus
Permet d’accéder à la visionneuse de processus distants et éventuellement de les redémarrer selon vos besoins via le bouton
Terminer le processus
dans l’outil
Accès interactif
.
NOTE: Consultez Accès interactif pour plus d’informations sur cet outil.
NOTE:
Bien qu’un profil d’administrateur soit accordé avec les autorisations
Accéder aux comptes utilisateurs
et
Gérer les comptes utilisateurs
, il n’est pas permis de modifier ou de retirer les autorisations des utilisateurs.
NOTE: Les utilisateurs avec une autorisation
Gérer les comptes utilisateurs
peuvent modifier le mot de passe d’autres utilisateurs via la section
Explorateur
Vue du domaine
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal