Présentation de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
et entités associées

FactoryTalk® Remote Access™
Manager
est divisé en sections, dont certaines comprennent des volets et plusieurs entités.
L’image ci-dessous illustre une vue d’ensemble de la section
Explorateur
Vue du domaine
à titre d’exemple d’exhaustivité :
Présentation de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Menu de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
Volet de gauche (volet Domaine)
Commutateur à bascule des dispositifs en ligne
Commutateur à bascule des demandes d’assistance
Boutons d’action rapide pour (de gauche à droite) :
NOTE: Les huit premiers boutons répertoriés ci-dessous ne sont activés que si vous disposez des autorisations associées.
  • Ajouter un dispositif
  • Créer un dossier
  • Créer un groupe
  • Créer une politique de pare-feu
  • Importer une politique de pare-feu
  • Inviter un utilisateur
  • Ajouter un sous-dispositif
  • Bouton de menu contextuel
  • Bouton Actualiser
Volet de droite (volet Autorisation ou Connexion)
Menu
Ajouter une ressource
Bouton
Accès interactif
Bouton de connexion
VPN
Volet Informations du dispositif
Entité
Description
Organisation
Une organisation est un ensemble d’utilisateurs et de services (y compris
FactoryTalk® Remote Access™
Manager) accessibles et gérés à l’aide de
FactoryTalk® Hub™
.
NOTE: Consultez Créer une organisation et un domaine pour plus d’informations à ce sujet.
Domaine
Un domaine est l’entité principale de FactoryTalk Remote Access Manager associée à son organisation
FactoryTalk® Hub™
, composée d’un ensemble de ressources telles que des dispositifs distants, des utilisateurs, des règles de pare-feu et des autorisations pouvant être gérées à distance.
NOTE: Consultez Créer une organisation et un domaine pour plus d’informations à ce sujet.
Compte utilisateur
Les comptes utilisateurs correspondent aux utilisateurs individuels qui se connectent à
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
et utilisent leur domaine pour accéder aux dispositifs distants.
Chaque utilisateur est authentifié avant d’entrer dans le domaine de l’organisation. Les utilisateurs doivent avoir été invités à rejoindre un domaine pour accéder au service.
Groupe
Un groupe est utilisé pour affecter efficacement des autorisations à plusieurs comptes utilisateurs.
Vous pouvez créer des groupes en fonction des types de comptes utilisateurs de votre organisation.Les catégories courantes pour les groupes sont les rôles et les régions.
Dispositif distant
Le dispositif distant que vous souhaitez commander ou assister.
Dossiers
Un dossier est un conteneur d’objets, tels que des dispositifs, des politiques de pare-feu et des groupes. Des dossiers supplémentaires peuvent être ajoutés si besoin.
NOTE: Un objet placé dans un dossier peut être déplacé, mais il ne peut pas être stocké dans plusieurs dossiers simultanément.
Ressources
Les ressources sont constituées de petites icônes situées en regard de dossiers ou dispositifs dans le volet
Vue du domaine
qui autorisent plusieurs actions : (de gauche à droite) :
  • Ajouter une ressource
    (icône Plus entouré) : Ce bouton permet les opérations suivantes :
    • Ajouter un dispositif
    • Créer un dossier
    • Créer un groupe
    • Créer une politique de pare-feu
    • Importer une politique de pare-feu
  • Déplacer
    (dossier avec icône Flèche) : Permet de déplacer un objet vers un autre chemin de fichier.
  • Renommer
    (icône Crayon) : Permet de renommer l’objet.
    NOTE: Lorsque vous utilisez la version mobile du client Web, vous pouvez renommer une ressource en cliquant sur
    Renommer
    dans le menu kebab (trois points) à droite.
  • Supprimer
    (icône Corbeille) : Permet de supprimer l’objet.
Menu contextuel du clic droit
Dans le volet gauche de la section
Vue du domaine
, cliquez avec le bouton droit de la souris en regard d’un domaine ou d’une ligne de dispositif pour ouvrir un menu contextuel comprenant une liste d’actions et de raccourcis.
Autorisations
Les autorisations sont des règles appliquées aux comptes utilisateurs qui leur accordent ou leur refusent l’accès aux dossiers et aux dispositifs.
Politiques de pare-feu
Les politiques de pare-feu sont des règles appliquées aux paquets VPN qui contrôlent si certains protocoles, ports et adresses IP sont autorisés ou refusés à accéder aux dispositifs. Les politiques de pare-feu doivent d’abord être importées ou définies, puis appliquées soit directement à un dispositif unique, soit à des dossiers affectant tous les dispositifs qu’il contient. Les politiques de pare-feu appliquées sont définies en fonction du compte utilisateur, de sorte que différents comptes utilisateurs peuvent se voir attribuer différentes politiques.
NOTE: Consultez Paramètres du pare-feu pour plus d’informations à ce sujet.
Droit
Droits
permettent aux utilisateurs d’accéder à des services ou à des tâches spécifiques.
NOTE: Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Règles de routage
Ensemble de critères déterminant le chemin que les paquets de données empruntent de la source à la destination sur un ou plusieurs réseaux.
NOTE: Consultez Règles de routage pour plus d’informations à ce sujet.
Deux autres symboles sont visibles dans le coin supérieur droit de la page web :
  • Point d’interrogation entouré
     : Il redirige vers la page d’assistance de
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    .
  • Icône Utilisateur
     : Cela indique l’utilisateur connecté et lui permet de se déconnecter. Cela ouvre la section
    Profil utilisateur
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal