Droits

Deux types de droits sont disponibles pour
FactoryTalk® Remote Access™
 : domaine et Runtime.
NOTE:
Consultez Comment activer une Droit pour savoir comment activer un droit.
Pour plus d’informations sur l’achat et l’allocation des droits, reportez-vous à la section Droits dans le manuel en ligne de
FactoryTalk® Hub™
.

Types de droits et mises à niveau

  • Droits
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime :
    Permettent de connecter des IHM ou des IPC à
    FactoryTalk® Remote Access™
    et déterminent les opérations autorisées par cette connexion. Les dispositifs sont fournis par défaut avec un droit Runtime qui peut consister en un droit
    Pro
    ou
    Basic
    .
    La mise à niveau du droit Pro vous permet d’obtenir des fonctionnalités supplémentaires. Cela signifie que le droit Basic reste attribué au dispositif et que vous ne pouvez pas le réhéberger sur d’autres dispositifs.
    NOTE: Pour en savoir plus sur la licence attribuée par défaut à chaque dispositif, consultez les sections relatives aux dispositifs répertoriées sous Composants système.
    Pour mettre à niveau un droit Basic, vous pouvez acheter un droit de
    mise à niveau Runtime
    , qui permet de faire passer le droit Basic à Pro. Si vous possédez déjà un droit Pro, vous pouvez augmenter votre droit Basic en sélectionnant le droit Pro existant pendant le processus de mise à niveau.
    Pour mettre à niveau votre droit, procédez comme suit :
    1. Si vous n’avez pas de droit Pro existant, achetez une
      mise à niveau du droit Basic vers Pro
      sur le portail commercial de votre organisation. Le droit acheté est alors visible sur
      FactoryTalk® Hub™
      .
      NOTE: Référez-vous au manuel en ligne
      FactoryTalk® Hub™
      pour plus d’informations sur la gestion de vos droits.
    2. Dans
      FactoryTalk® Remote Access™
      , accédez à la section
      Vue du domaine
      .
    3. Sélectionnez le dispositif pour lequel vous souhaitez mettre à niveau votre droit.
    4. Dans le volet de droite, sous
      Droits
      , sélectionnez
      Mettre à niveau
      .
    5. Sélectionnez le droit de
      mise à niveau Runtime
      que vous avez précédemment acheté et qui est désormais visible dans FactoryTalk Remote Access ou choisissez un droit Pro existant.
    NOTE:
    • Si vous souhaitez détacher un droit Basic, vous devez d’abord détacher toutes les mises à niveau de droit Pro, le cas échéant.
    • Si vous retirez un dispositif d’un domaine, tous les droits qui lui sont attribués deviennent disponibles pour le réhébergement.
    Consultez le tableau ci-dessous pour plus d’informations sur les droits Basic et Pro :
    Droit
    Description
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Basic
    Les droits Basic permettent le transfert de fichiers, la gestion des tâches et des capacités VPN minimales.
    NOTE: Les terminaux graphiques OptixPanel™ Compact affichent un bouton
    Mettre à niveau
    en regard du type de droit Basic, dans le volet de droite de la
    Vue du domaine
    , dans la section Droits. Ce bouton vous permet de mettre à niveau le droit Basic vers le droit Pro en achetant uniquement les services qui ne sont pas déjà inclus dans le droit Basic.
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime Pro
    Les droits Pro permettent l’accès VPN à tous les dispositifs du réseau du dispositif, les transferts de fichiers et la gestion des tâches.
  • Droits
    FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connections :
    Ce droit de domaine peut être acheté par volumes de 1/2/5/10/25/50 connexions de dispositif simultanées.
  • Offre d’essai
    FactoryTalk® Remote Access™
     :
    Ce pack de droits comprend un droit de domaine pour les connexions simultanées et quatre droits Runtime. Il se compose d’un ensemble de droits temporaires comprenant :
    • Droit
      FactoryTalk® Remote Access™
      2 Concurrent Connections*
    • Deux droits
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Basic
    • Deux droits
      FactoryTalk® Remote Access™
      Runtime Pro
    *Une fois l’offre d’essai activée par votre représentant commercial, vous trouverez le domaine nouvellement attribué dans
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager.
    NOTE: Consultez Droits d’essai dans le manuel
    FactoryTalk® Hub™
    pour plus d’informations à ce sujet.

Expiration des droits

Lorsqu’un droit expire, le domaine qui y est connecté expire également.
  • Les droits
    FactoryTalk® Remote Access™
    Runtime
    sont perpétuels, y compris les mises à niveau des droits Runtime.
  • Les droits
    FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection
    expirent après 365 jours, puis une période de grâce de 7 jours après la date d’expiration s’active pour permettre le renouvellement des droits via
    FactoryTalk® Hub™
    . Si le droit n’est pas renouvelé dans la période de grâce, l’utilisateur peut toujours accéder au domaine, mais sans pouvoir effectuer aucune action en son sein.
    Sélectionnez l’entrée
    Paramètres
    Options de domaine
    Envoyer une notification par e-mail pour les informations de compte
    pour permettre à chaque utilisateur administrateur et propriétaire de recevoir un e-mail chaque jour pendant la période de grâce, afin de les informer des jours restants avant l’expiration du droit.
    NOTE: 60, 30 et 10 jours avant l’expiration du droit
    FactoryTalk® Remote Access™
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection
    , un e-mail est envoyé à tous les utilisateurs administrateurs et propriétaires pour les informer de la date limite d’expiration.
  • Offre d’essai de FactoryTalk Remote Access Runtime :
    Les droits Runtime inclus dans l’offre d’essai expirent à l’expiration du droit
    FactoryTalk® Remote Access™
    2 Concurrent Connections. Après l’expiration, aucune période de grâce ne s’applique.
    NOTE: Pour plus d’informations sur la durée de votre abonnement à l’offre d’essai et sa date d’expiration, contactez votre représentant commercial.
    NOTE: Des messages de notification apparaîtront chaque fois que vous vous connecterez au service pour vous informer du nombre de jours restants en vertu du droit inclus dans l’offre d’essai. Une fois la période d’essai terminée, vous ne pourrez pas utiliser le service tant que vous n’aurez pas obtenu un abonnement.
NOTE: Vous pouvez enregistrer un dispositif à un domaine pendant que ce même dispositif est enregistré sur un autre domaine.

Consultez vos droits dans
FactoryTalk® Remote Access™

  1. Accédez à
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager.
  2. Dans le volet
    Autorisations/Informations
    , ouvrez
    Droits
    . Cette section affiche les droits pour les domaines et les Runtime de dispositifs de votre organisation.
    NOTE: Dans cette zone, vous pouvez voir combien de droits ont déjà été attribués et combien sont encore disponibles.

Consultez vos droits dans
FactoryTalk® Hub™

  1. Accédez à votre organisation sur FactorytalkHub.com.
  2. Sélectionnez .
  3. Sélectionnez
    Afficher les droits
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal