Règles de routage
NOTE:
Reportez-vous à la section
Mise en réseau
du manuel d’utilisation de votre routeur pour plus d’informations à ce sujet.Les règles de routage consistent en un ensemble de critères déterminant le chemin que les paquets de données empruntent de la source à la destination via un ou plusieurs réseaux. Les règles de routage sont un aspect fondamental de la mise en réseau, elles jouent un rôle crucial dans la détermination de la manière dont les données sont transmises entre les dispositifs d’un réseau.
Dès qu’une connexion VPN à distance est établie, les dispositifs connectés au LAN 1 deviennent immédiatement accessibles. En revanche, les dispositifs connectés au LAN 2 ne sont accessibles qu’après configuration des règles de routage via .
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerConfiguration
Pour créer, modifier et annuler des règles de routage statique via , accédez à et sélectionnez un dispositif dans le volet de gauche. Ensuite, sélectionnez
FactoryTalk® Remote Access™
ManagerRègles de routage
dans le volet de droite et cliquez sur le bouton plus entouré
.La fenêtre
Créer une règle de routage
s’affiche. Elle comprend trois champs :- IP du sous-réseau: Le sous-réseau auquel vous souhaitez accéder.
- Masque de sous-réseau: Le masque de sous-réseau auquel vous souhaitez accéder.
- IP de la passerelle: La passerelle vers laquelle sont transférées toutes les demandes d’accès à un sous-réseau spécifique.
Vous pouvez associer un certain nombre de règles de routage à un dispositif.
Les règles de routage sont visibles uniquement lorsqu’elles sont appliquées à un dispositif auquel l’utilisateur est connecté et si une connexion VPN est établie.
Les règles de routage sont visibles dans ainsi que dans la section .
Règles de routage
du volet de droite de FactoryTalk® Remote Access™
ManagerDans notre exemple, une règle de routage statique a été appliquée.
NOTE:
Lorsqu’une connexion VPN n’est plus active, les règles de routage ajoutées sont automatiquement supprimées.
Exemple
Pour permettre à l’ordinateur qui fournit une assistance à distance via d’atteindre les points de terminaison 4, 5 ou 6, configurez une règle de routage comme suit :
FactoryTalk® Remote Access™
Manager- IP du sous-réseau : 10.65.0.0
- Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
- IP de la passerelle : 192.168.11.113
Fournir une réponse