Runtime (pour les dispositifs tiers)
Runtime est un service logiciel qui s’exécute sur des IHM ou des IPC distants pour octroyer l’accès à distance au dispositif lui-même et à son sous-réseau d’automatisation. Runtime est fourni pour l’intégration dans l’IHM ou l’IPC d’une unité ou d’une machine que vous souhaitez commander à distance.
En tant qu’application multiplateforme, Runtime est disponible pour les architectures x86 (normalement installées dans les systèmes IPC), sur les environnements Win 32/64, et Linux.
Vous devez démarrer sur votre dispositif local pour établir une connexion VPN à distance avec Runtime installé sur le dispositif distant (l’installation d’un ensemble d’outils avec Tools peut être requise).
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
NOTE:
Consultez FactoryTalk Remote Access Manager Tools pour plus d’informations à ce sujet.
Selon l’IHM ou l’IPC utilisé, Runtime peut être déjà intégré dans l’IHM ou l’IPC distant, ou devra être installé manuellement.
NOTE:
Runtime peut également être installé sur des IPC d’autres marques.
NOTE:
Consultez Installation et configuration de Windows Runtime pour plus d’informations à ce sujet.
Droits de Runtime
NOTE:
Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Fournir une réponse