Installation et configuration de Windows Runtime
Installez et configurez Windows Runtime sur votre dispositif. Vous pouvez ensuite configurer un mot de passe pour permettre uniquement aux membres du personnel autorisé d’accéder à Runtime.
NOTE:
Reportez-vous à la section Configuration de Runtime pour une présentation de Runtime.
IMPORTANT:
Pour configurer des restrictions de sécurité, consultez la section Sécurité.
Runtime doit être installé sur les IPC distants que vous souhaitez commander à distance via FTRA Manager.
Exigences d’installation
Runtime peut être installé sur les dispositifs distants fournis avec les versions de Windows suivantes :
Exigences logicielles | Système d’exploitation matériel | Exigences |
.NET Desktop Runtime 8 x86 (distribué avec le programme d’installation) | Windows 10 x64 | 512 Mo RAM, CPU 500 MHz |
Windows 10 x64 IoT Enterprise | ||
Windows 11 | ||
Windows Server 2019 | ||
Windows Server 2022 |
Téléchargement, installation et lancement de Runtime
Pour télécharger Runtime en vue de son installation sur des dispositifs Windows distants, procédez comme suit :
- Accédez àà partir du dispositif distant et sélectionnez .FactoryTalk® Remote Access™Manager
- Vous serez dirigé vers la sectionTélécharger.
- En fonction du système d’exploitation du dispositif distant, sélectionnez le fichier exécutable Runtime à télécharger.
- Après avoir téléchargé le fichier exécutable, exécutez le programme de configuration sur le dispositif distant.
- Vous pouvez ouvrir Runtime :
- Via la barre de recherche de Windows.
- En sélectionnant l’icône Runtime dans la barre de tâches.
CONSEIL: S’il est activé, vous pouvez ouvrir Runtime en cliquant sur l’icône Runtime qui s’affiche dans le petit menu qui s’ouvre lorsque vous cliquez sur la flèche dans la barre de tâches de Windows à côté de l’icône de connexion. - Après installation, Windows Runtime dispose de sa propre page Web utilisateur. Cela permet dans un premier temps de vous connecter au réseau via la sectionAccueil.
- Configurez Runtime selon vos besoins.NOTE: Consultez la rubrique Configuration de Runtime.
Configuration du mot de passe
Pour empêcher les utilisateurs non autorisés d’accéder à Runtime, vous pouvez configurer un mot de passe. Une fois que vous avez défini un mot de passe, une page d’authentification du navigateur s’ouvre lorsque vous lancez Runtime.
NOTE:
Pour configurer un mot de passe, vous devez disposer de privilèges
Administrateur
.
NOTE:
Si vous ne définissez pas de mot de passe pour accéder à Runtime, chaque utilisateur peut y accéder et accéder directement à la page
Accueil
.- Téléchargez le fichier d’installationFactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe.
- Exécutez le fichier d’installationFactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe. Une fenêtre de dialogueConfigurations’ouvre.
- La caseDéfinir le mot de passe Runtimeest cochée par défaut. Saisissez un mot de passe.NOTE:Créez un mot de passe robuste pour réduire les risques de cybersécurité.Votre mot de passe doit :
- Comporter au moins 8 caractères
- Inclure au moins trois des exigences suivantes :
- Au moins un caractère majuscule
- Au moins un caractère minuscule
- Au moins un caractère numérique
- Au moins un symbole
Utilisez des phrases de passe de plus de 8 caractères pour renforcer la sécurité du mot de passe. Plus un mot de passe est robuste, plus il est long à deviner. - Pour démarrer Runtime, cliquez sur l’icône Runtime dans la barre des tâches Windows, saisissez votre nouveau mot de passe Runtime configuré, puis sélectionnezSe connecter.
NOTE:
Pour modifier le mot de passe, exécutez à nouveau le fichier d’installation
FactoryTalkRemoteAccessRuntimeSetup_Win32_<version>.exe
.Fournir une réponse