Contrôles de base
Utilisez des objets de contrôles de base pour implémenter les éléments d’interface utilisateur qui permettent l’interaction avec l’application.
Objet | Description |
---|---|
Permet d'afficher la description d'un élément. | |
Permet d'insérer et d'afficher du texte lors de l'exécution. | |
Permet d'augmenter ou de réduire une valeur numérique à l'aide de boutons ou de touches. | |
Permet d'afficher une description modifiable d'un élément. | |
Permet d’afficher une valeur booléenne sous la forme d’une LED activée ou d’une LED désactivée. | |
Permet de générer des événements pour exécuter des méthodes. | |
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne. | |
Permet de définir et d'afficher une valeur booléenne à l'aide de la sélection et de la suppression. | |
Permet de sélectionner une option mutuellement exclusive dans un groupe. | |
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles. | |
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles. | |
Permet d'afficher les données de date et d’heure dans un format d’entrée spécifique. | |
Permet d'afficher les données de durée. |
contrôle de base
Fournir une réponse