Jauge circulaire
Permet de définir ou d'afficher une valeur entière dans une plage de valeurs possibles.
Cas d’utilisation
Définissez et affichez une valeur de variable analogique dans les limites minimale et maximale.
CONSEIL:
Utilisez la propriété
Zone d’avertissement
pour afficher des plages de valeurs spécifiques en différentes couleurs.Exemple
Jauge circulaire avec deux zones d’avertissement définies

jauge circulaire
Fournir une réponse