Étiquette
Permet d'afficher la description d'un élément.
Cas d’utilisation
Affichez un texte statique ou dynamique. Par exemple, affichez la valeur d’une variable en temps réel ou le nom de l’utilisateur actuellement connecté.
CONSEIL:
Pour afficher un texte dynamique, créez un lien dynamique entre la propriété
Texte
et une variable. Utilisez un formateur de chaîne pour personnaliser la valeur de la variable affichée.Exemple

étiquette
Fournir une réponse