Bouton d’option
Permet de sélectionner une option mutuellement exclusive dans un groupe.
Cas d’utilisation
Fournissez des options mutuellement exclusives. Par exemple, sélectionnez un élément dans une liste de composants mécaniques ou de modes d'application alternatifs.
CONSEIL:
Pour créer un groupe d’options mutuellement exclusives, créez plusieurs objets
Bouton d’option
différents sous un seul objet conteneur.Exemple

option
bouton d’option
Fournir une réponse