Affichage Recherche de code de défaut

Utilisez l’affichage
Recherche de code de défaut
pour afficher des informations détaillées sur un code de défaut lorsqu’un défaut est généré pour le boîtier d’accès multifonctionnel avec CIP Safety over
EtherNet/IP™
. Ces informations incluent une description et les solutions possibles pour le défaut.
Lorsque le dispositif est en ligne et qu’un défaut de dispositif se produit avec le boîtier d’accès multifonctionnel, un code de défaut s’affiche dans les
balises de l’automate
.
Lorsque le dispositif est en ligne et qu’un défaut système se produit avec le boîtier d’accès multifonctionnel, un code de défaut s’affiche dans l’affichage
Connexion
.
Selon la nature du défaut, les voyants d’état du dispositif peuvent également s’allumer.
Le boîtier d’accès multifonctionnel est composé des composants matériels suivants (avec indicateurs d’état) :
  • Verrouiller le dispositif
     : Ce composant assure la fonction de verrouillage et surveille la position du mécanisme de verrouillage. Le dispositif de verrouillage comprend un indicateur
    d’état DIA qui, lorsqu’il
    est allumé (rouge), indique une situation de défaut.
  • Assemblage de la poignée
     : Ce composant contrôle l’enclenchement et le désengagement du pêne avec le dispositif de verrouillage.
  • Dispositif de bus
    : Ce composant comprend des éléments de contrôle intégrés et varie selon le type de dispositif, tel que défini dans l’affichage
    définition du dispositif
    .Lorsqu’une situation de défaut se produit, ces indicateurs d’état indiquent ce qui suit :
    • Lnk1
      et
      Lnk2
      . Lorsqu’elle est allumée (rouge), elle indique un défaut majeur de contrôleur d’interface réseau (NIC, Network Interface Controller).
    • Net
       :Lorsqu’il est allumé (clignotant en rouge et vert), il indique une erreur de réseau.
    • Mod
      : Lorsqu’il est allumé (rouge clignotant), il indique un défaut récupérable et, lorsqu’il est allumé (rouge), il indique un défaut irrécupérable.
      CONSEIL:
      Les dispositifs de verrouillage et de bus sont pré-assemblés, montés sur plaque et expédiés ensemble.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal