Codes de défaut, bits de réinitialisation, types et descriptions

Le tableau ci-dessous répertorie les informations sur les codes de défaut pour le boîtier d’accès multifonctionnel. Les défauts sont effacés (déverrouillés ou réinitialisés) lorsque l’un de ces bits de réinitialisation est confirmé :
  • GeneralFaultUnlatch - Déverrouille les défauts liés à l’interface du dispositif de bus
  • LockSequenceFaultUnlatch - Déverrouille les défauts liés à la séquence de verrouillage
    Codes de défaut
    Code de défaut
    Bit de réinitialisation de défaut
    Type de défaut
    Description
    2721
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur de temps de décalage de l’arrêt d’urgence
    Indique que le temps entre l’arrêt d’urgence du Canal A et du Canal B a dépassé la durée maximale autorisée (5 secondes).
    2722
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur de temps de décalage de l’interrupteur d’activation
    Indique que le délai entre le changement d’état du Canal A et du Canal B de l’interrupteur d’activation a dépassé la durée maximale autorisée (5 secondes).
    2723
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur de temps de discordance de position de porte
    Indique une divergence entre les deux canaux du microprocesseur du dispositif.
    2724
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur de temps de discordance de la position du boulon
    Indique une divergence entre les deux canaux du microprocesseur du dispositif.
    2725
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur de temps de discordance de verrouillage de protection
    Indique une divergence entre les deux canaux du microprocesseur du dispositif.
    2731
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion du test d’arrêt d’urgence
    Indique qu’aucune impulsion de test n’est détectée par le circuit de surveillance de l’arrêt d’urgence.
    2732
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion du test du commutateur d’activation
    Indique qu’aucune impulsion de test n’est détectée par le circuit de surveillance du commutateur d’activation.
    2733
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion du test de position de porte
    Indique qu’aucune impulsion de test n’est détectée par le circuit de surveillance de la position de la porte de protection.
    2734
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion du test de position du boulon
    Indique qu’aucune impulsion de test n’est détectée par le circuit de surveillance de la position du boulon.
    2735
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion du test de verrouillage de protection
    Indique qu’aucune impulsion de test n’est détectée par le circuit de surveillance du verrouillage de protection.
    2736
    GeneralFaultUnlatch
    Erreur d’impulsion de test du sélecteur de mode
    Indique une défaillance du sélecteur de mode. Vérifiez les signes d’abus et d’altération. Tournez le bouton pour modifier la position de l’interrupteur. Déverrouillez le défaut en effectuant un cycle de sortie GeneralFaultUnlatch.
    2741
    Aucun
    Message de diagnostic de durée de vie maximale
    Indique que le dispositif a atteint la durée de vie mécanique maximale (1 000 000 d’opérations).
    2742
    Aucun
    Erreur interne du dispositif
    Indique un défaut irrécupérable. L’appareil doit peut-être être remplacé.
    2743
    LockSequenceFaultUnlatch
    Erreur de séquence de signaux
    Indique que le dispositif a détecté une séquence d’événements inacceptable (par exemple, un verrouillage de protection est actif lorsque la porte de protection est en position ouverte).
    2744
    LockSequenceFaultUnlatch
    Erreur de verrouillage du dispositif
    Indique que le dispositif a détecté l’activation de la poignée de déverrouillage d’échappement ou le déverrouillage manuel.
    2745
    Aucun
    Erreur de lecture du transpondeur
    Indique un défaut irrécupérable. L’appareil doit peut-être être remplacé.
    2750
    Aucun
    Erreur d’alimentation ou d’affectation de paramètres
    Indique un problème d’alimentation ou une affectation des paramètres de sécurité CIP.
 
 
 
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal