Paramètres de l’affichage Recherche de code de défaut
L’affichage
Recherche de code de défaut
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Code de défaut | Spécifie le code de défaut (en ligne). Lorsqu’un défaut se produit avec la boîte d’accès multifonctionnelle, le code de défaut s’affiche dans l’affichage Connexion sous Défaut de connexion . |
Type de défaut | Affiche des informations sur le code de défaut. Ce paramètre est vide lorsqu’il n’y a pas de défaut actif. |
Description | Affiche des informations supplémentaires sur le code de défaut. Ce paramètre est vide lorsqu’il n’y a pas de défaut actif. |
Remède | Affiche des informations sur les solutions possibles pour le code de défaut. Ce paramètre est vide lorsqu’il n’y a pas de défaut actif. |
Exclusion de responsabilité
Ce contenu a été traduit à l’aide d’une technologie d’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni modification humaine. Le contenu peut contenir des erreurs ou des inexactitudes et est fourni « tel quel », sans aucune garantie d’aucune sorte.
Rockwell Automation décline toute responsabilité quant aux problèmes résultant de l’utilisation de la traduction ou s’y rapportant.
Fournir une réponse