Ajouter une adresse de serveur NTP
Utilisez la boîte de dialogue
Ajouter un serveur NTP
pour ajouter une adresse de serveur NTP au tableau Serveurs NTP
.Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
- Le NTP est activé sur le dispositif.
Pour ajouter une adresse de serveur NTP
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezClient NTP.
- Dans l’affichageClient NTP, sélectionnez
. - DansAjouter un serveur NTP, saisissez l’adresse du serveur, puis sélectionnezOK.
- SélectionnezDéfinir.
Fournir une réponse