Paramètres de l’affichage Client NTP
L’affichage
Client NTP
inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Network Time Protocol (NTP) activé | Lorsque le commutateur est en ligne, cette valeur indique si le NTP est activé sur le commutateur. Lorsque le commutateur est hors ligne, cette valeur est vide. Si la valeur indique Oui , les autres paramètres de l’affichage Client NTP affichent des valeurs ou sont activés.Si la valeur indique Non ou est vide, les autres paramètres de l’affichage Client NTP affichent des valeurs vides ou sont désactivés. |
Intervalle d’appel système | Indique l’intervalle d’appel système. La valeur est comprise entre 8 et 12 700 secondes. |
Synchronisé | Indique si l’horloge du commutateur est synchronisée. |
Heure actuelle | Indique l’heure actuelle du commutateur. |
Serveurs NTP | |
![]() | Ouvre la boîte de dialogue Ajouter un serveur NTP . |
![]() | Sélectionnez cette option pour supprimer l’adresse de serveur NTP sélectionnée. |
Adresse du serveur NTP | Indique les adresses du serveur NTP. |
Serveur favori | Spécifie si le serveur NTP est le serveur favori et fournit la synchronisation. Les valeurs disponibles sont :
|
État NTP | Indique l’état NTP des serveurs NTP. Les valeurs disponibles sont :
|
Stratum d’horloge | Indique le stratum d’horloge, qui indique à combien de sauts NTP un dispositif se situe par rapport à une source de temps de référence. La valeur est comprise entre 0 et 16. |
Temps depuis la dernière mise à jour | Indique le temps écoulé depuis la dernière mise à jour en secondes. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse