Supprimer une adresse de serveur NTP
Utilisez l’affichage
Client NTP
pour supprimer une adresse de serveur NTP du tableau Serveurs NTP
.
IMPORTANT:
La suppression de toutes les adresses de serveur NTP désactive la fonctionnalité de client NTP et le commutateur n’a plus de source de temps NTP externe.
Conditions préalables
- Le dispositif est en ligne.
- Le NTP est activé sur le dispositif.
Pour supprimer une adresse de serveur NTP
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezClient NTP.
- Dans le tableauServeurs NTP, cochez la case de l’adresse du serveur NTP que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez
. - Dans la boîte de dialogue de confirmation, sélectionnezSupprimer.
Fournir une réponse