Affichage Configuration
Utilisez l’affichage
Configuration
pour :- Spécifier le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
- Spécifier le comportement de chaque sortie lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
- Si compatible, activer la détection de la perte d’alimentation externe du dispositif.
- Si compatible, activer le verrouillage des diagnostics.
Fournir une réponse