Spécifier l’état de sortie lorsque l’automate est en mode programme

Spécifier le comportement de chaque point de sortie lorsque l’automate passe en mode Programme. En mode Programme, les sorties de l’automate sont ignorées et la sortie adopte le comportement sélectionné.
Pour spécifier l’état de sortie lorsque l’automate est en mode programme
  1. Dans l’onglet du dispositif, sélectionnez
    Configuration
    .
  2. Dans la colonne
    État de sortie en > mode programme
    de l’affichage
    configuration
    , sélectionnez l’une de ces options pour chaque point de sortie :
    • Désactivé.
      La sortie devient 0 ou DÉSACTIVÉ en mode programme.
    • Activé.
      La sortie devient 1 ou ACTIVÉ en mode programme.
    • Maintien.
      La sortie conserve le dernier état en mode programme.
  3. Sélectionnez
    OK
    pour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal