Paramètres de l’affichage configuration

L’affichage
Configuration
inclut les paramètres suivants :
CONSEIL:
Pour les dispositifs de sortie numérique de diagnostic 1756, si la connexion est configurée pour le rack, la configuration de diagnostic et les données d’E/S ne sont pas prises en charge ; si la connexion est configurée pour les données, la configuration de diagnostic et les données d’E/S sont prises en charge. Les diagnostics pris en charge sont déterminés par la référence catalogue.
Paramètre
Description
État de sortie en
Mode Programme
Spécifie le comportement de chaque sortie lorsque l’automate passe en mode Programme.
  • Désactivé
    . La sortie est 0 ou DÉSACTIVÉ en mode programme.
  • Activé
    . La sortie est 1 ou ACTIVÉ en mode programme.
  • Maintien
    . La sortie conserve le dernier état en mode programme.
État de sortie en
Mode Défaut
Spécifie le comportement de la sortie de chaque point lorsqu’un défaut de communication se produit et que le dispositif entre en mode Défaut de communication.
  • Désactivé
    . La sortie est 0 ou DÉSACTIVÉ en mode Défaut de communication.
  • Activé
    . La sortie est 1 ou ACTIVÉ en mode Défaut de communication.
  • Maintien
    . La sortie conserve son niveau actuel en mode Défaut de communication.
Activer les diagnostics pour
Perte d’alimentation externe
Active la détection de la perte d’alimentation externe pour le dispositif de sortie numérique. Ce diagnostic est disponible uniquement pour les dispositifs de sortie numérique CA de diagnostic 1756.
Activer le verrouillage des diagnostics
Configure chaque point du dispositif pour verrouiller les membres de diagnostic de sorte qu’ils restent définis après leur déclenchement.
En cas d’échec de la communication en mode Programme
Spécifie le comportement des sorties si les communications échouent en mode Programme :
  • Laisser les sorties à l’état de mode Programme
  • Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal