Spécifier l’état de sortie si la communication échoue en mode programme
Spécifiez l’état de chaque point de sortie lors d’un échec de communication alors que l’automate est en mode programme.
Pour spécifier l’état de sortie si la communication échoue en mode programme
- Dans l’onglet du dispositif, sélectionnezConfiguration.
- Dans l’affichageconfiguration, dans la sectionen cas d’échec de la communication en mode programme, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Laisser les sorties à l’état de mode Programme
- Faire passer les sorties à l’état de mode Défaut
- SélectionnezOKpour enregistrer les modifications.
Fournir une réponse