Rechercher
Sécurité discrète EtherNet 1732
Résolution des problèmes
Objet d’extension de balise : erreur interne
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée non valide
Durée de verrouillage des erreurs d’entrée au-dessus de la plage
Durée de verrouillage des erreurs de sortie non valide
Durée de verrouillage des erreurs de sortie au-dessus de la plage
Durée de délai d’entrée non valide
Durée de délai d’entrée au-dessus de la plage
Durée de délai d’entrée en dessous de la plage
Valeur non valide
Combinaison Mode Point non valide
Combinaison Mode Point non valide
Combinaison Mode Point non valide
Mode Point non valide
Durée de discordance de fonctionnement du point non valide
Durée de discordance de fonctionnement du point au-dessus de la plage
Durée de discordance de fonctionnement du point en dessous de la plage
La source de test nécessite que la sortie de test soit un test d’impulsion
Source de test non valide
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal