La source de test nécessite que la sortie de test soit un test d’impulsion
La valeur de la source de test nécessite que le
Mode Point
du point de sortie de test soit défini sur Test d’impulsion
. Définissez le Mode Point
du point de sortie de test sur Test d’impulsion
, puis appliquez les modifications.Fournir une réponse