Durée de discordance de fonctionnement du point non valide

La valeur
Durée de discordance de fonctionnement du point
n’est pas un multiple de 10. Entrez une valeur comprise entre 0 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal