Durée de discordance de fonctionnement du point en dessous de la plage
La valeur
Durée de discordance de fonctionnement du point
est inférieure au minimum autorisé. Entrez une valeur comprise entre 10 et 65 530 par incréments de 10, puis appliquez les modifications.Fournir une réponse