Loading

Logiciel Arena Simulation dans la logistique

Modélisez et évaluez chaque aspect de votre réseau logistique
Camions se déplaçant à grande vitesse
Logo Arena simulation
    • Aperçu
    • Centre d’appels
    • Centre d’appels
    • agroalimentaire
    • agroalimentaire
    • Gouvernement et militaire
    • Gouvernement et militaire
    • Soins de santé et hôpital
    • Soins de santé et hôpital
    • Logistique
    • Logistique
    • Fabrication
    • Fabrication
    • Exploitation minière
    • Exploitation minière
    • Pétrole et gaz
    • Pétrole et gaz
    • Conditionnement
    • Conditionnement
    • Port et terminal
    • Port et terminal
    • Commerce de détail
    • Commerce de détail
    • Chaîne logistique
    • Chaîne logistique
    • Études de cas
    • Études de cas
  • Logiciel Arena dans le milieu universitaire
    • Aperçu
    • FAQs (questions fréquentes)
    • FAQs (questions fréquentes)
    • Configuration requise
    • Configuration requise
    • Services de formation
    • Services de formation
    • Services de conseil
    • Services de conseil
    • Aperçu
    • Trouver un distributeur
    • Trouver un distributeur
    • Options de téléchargement de logiciel
    • Options de téléchargement de logiciel
    • Études de cas
    • Études de cas
    • Blogue
    • Blogue
Télécharger la démo gratuite

Le logiciel Arena Simulation a fait ses preuves en permettant aux entreprises de modéliser et d'évaluer virtuellement tous les aspects de leur réseau logistique.  La méthodologie de modélisation par organigramme d'Arena facilite la définition et la communication des complexités de la logistique. 

Les capacités étendues d'Arena en font une excellente solution pour l'optimisation logistique.

Cette vidéo présente un modèle d'aéroport qui englobe les passagers passant par la sécurité jusqu'au décollage du plan.


Logiciel d'optimisation logistique

La logistique touche toutes les parties d'une entreprise et va même au-delà en incluant les fournisseurs, les transporteurs et les clients. Inutile de dire que la logistique est compliquée avec de nombreux composants interdépendants. Ce degré élevé de complexité est difficile à gérer sans l'utilisation de modèles qui représentent avec précision les processus et leurs interactions.

Qu'est-ce que l'optimisation logistique ?

L'optimisation logistique vous aide à déterminer comment différents facteurs affectent vos processus logistiques et les transitions entre ces activités, afin que vous puissiez réduire les coûts et améliorer le flux de production. Par exemple :

  • Les coûts et le temps peuvent-ils être améliorés avec un chargement partiel (LTL) par rapport à un chargement complet (FTL) en tenant compte du processus de mise en scène, des coûts de main-d'œuvre, des heures supplémentaires, des frais de retard et des défaillances prédites ?
  • Les coûts et le temps peuvent-ils être améliorés avec un calendrier barge par barge, ou un calendrier de barge fixe ?
  • L'efficacité peut-elle être améliorée et les dépenses globales réduites si une deuxième baie est ajoutée à l'entrepôt ?

Une optimisation efficace nécessite une simulation, et c'est là qu'Arena peut aider.

Arena is the world's leading discrete event simulation platform, serving the majority of Fortune 100 companies.

Fonctionnalités et capacités

Flux de processus logistiques faciles à créer

  • Arena utilise une méthodologie de modélisation qui vous permet de créer un flux de processus logistiques rapidement, de manière intuitive et facile à apprendre
  • Les éléments et structures de glisser-déposer d'Arena vous permettent de créer des simulations et de visualiser les résultats avec des capacités d'animation 2D et 3D attrayantes qui ne nécessitent pas d'assistance à la programmation

Tableaux de bord pour l'optimisation logistique 

  • Les tableaux de bord dynamiques intégrés d'Arena vous fournissent les informations nécessaires pour optimiser pleinement la logistique
  • Dans Arena, vous pouvez créer des affichages personnalisés des informations du modèle pour mieux comprendre ce qui se passe dans votre processus

Fonctionnalités communes

  • Opérations JIT
  • Évaluer les alternatives d'expédition et de transport
  • Déterminer le meilleur emplacement pour l'entreposage ou d'autres installations
  • Évaluer les règles de dispatching
  • Déterminer les exigences de taille des installations
  • Identifier les goulots d'étranglement dans le réseau logistique
  • Quantifier les risques
  • Déterminer les exigences de capacité d'entrepôt
  • Évaluer les stratégies de picking d'entrepôt
  • Déterminer les exigences de main-d'œuvre

Plant Simulation Software

Successful plant operation requires that multiple process operations are coordinated to work at maximum efficiency. If your production line is unbalanced, the result can be increased WIP, higher off-grade material and a reduction in plant throughput. Logistics inefficiencies can also increase costs when production must stop due to resource constraints or available storage capacity. Simulation can help you optimize your plant processes to reduce costs and improve throughput.


What is Plant Simulation?

Plant simulation software allows you to create digital models of your production processes to improve how each process interacts with, transitions to, and is affected by the next process. For example:
  • Manufacturing: model the interactions and variability between systems and resources. Determine inefficiencies and bottlenecks as well as the ways downstream operations can impact production.
  • Packaging: model the effects of adjustments to machine or conveyor speeds, as well as system downtime and maintenance.
  • Logistics: determine how scheduling or resource allocation affects efficiency with receiving, distribution, and warehousing.

Warehouse Simulation Software

Whether you are still trying to determine the location and size of your warehouse, or you need to improve efficiencies and reduce costs at your existing facility, simulation can help.

What is Warehouse Simulation?

Warehouse simulation is a computer-based model of warehouse operations and workflows that can be used to validate, test and improve the performance of your warehouses. Simulations in the virtual world can be used to predict and improve actual performance quickly, cheaply and with lower risk than tests in the real-world. These models enable companies to test the impact of “what if” adjustments prior to selecting or changing any of the following:

  • Geographical location of the warehouse
  • Facility size for capacity requirements, with the ability to scale
  • Floor layout, product organization, and picking strategy to increase throughpu
  • Labor requirements for each shift and for complex processes
  • Sharing or adding equipment and other resources
  • Planning for increased volume

Arena warehouse simulation software is the comprehensive tool to evaluate your warehouse. Not only can you simulate multiple variations within specific processes to determine if equipment or labor are causing the bottleneck, you can also test how efficiencies break down when different processes like picking and palletizing interact.

With no programming experience, you can drag and drop modules into your simulation to model your warehouse, and use Arena’s 2D or 3D visualization tools to view your changes. Models can be run multiple times with different variables to provide information on how to improve processes.


Secteurs connexes

Arena Simulation Software in Port & Terminal
Arena Simulation Software in Port & Terminal
Arena Simulation Software in Port & Terminal
Arena Simulation Software is the right solution to increase your competitive advantage for the global flow of goods and material.
En savoir plus
Arena Simulation Software in Supply Chain
Arena Simulation Software in Supply Chain
Arena Simulation Software in Supply Chain
Arena Simulation Software has a proven track record of enabling companies to model and evaluate everything from global supply chains to warehouses.
En savoir plus
Arena Simulation Software in Retail
Arena Simulation Software in Retail
Arena Simulation Software in Retail
Arena simulation software is a powerful tool for analyzing all aspects of a retail business.
En savoir plus
Arena Simulation Software in Manufacturing
Arena Simulation Software in Manufacturing
Arena Simulation Software in Manufacturing
Arena Simulation Software enables manufacturers to implement production optimization solutions that will actually work in their operation.
En savoir plus
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software in Packaging
Arena Simulation Software enables you to model and predict system performance.
En savoir plus
Arena Simulation Software in Government & Military
Arena Simulation Software in Government & Military
Arena Simulation Software in Government & Military
Arena Simulation Software is used by government agencies, military and defense organizations around the world to better plan policies, processes and operations.
En savoir plus

Études de cas

Trier et filtrer
Filtrer et affiner
Trier par
Affichage de {0}-{1} sur {2} résultats
Trier par:
Articles par page:
{0}-{1} of {2}

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Log...
  4. Chevron LeftChevron Left Logiciel de simulation Arena
  5. Chevron LeftChevron Left Modélisation d’événements discrets
  6. Chevron LeftChevron Left Logiciel Arena Simulation dans la logistique
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose