Instructions de contrôle du programme
Utiliser les instructions de contrôle de programme pour changer le déroulement de la logique.
Instructions disponibles
Diagramme à relais
Bloc fonctionnel
Texte structuré
Si vous voulez : | Utilisez cette instruction : |
Sauter une section de logique qui n’a pas toujours besoin d’être exécutée. | JMP LBL |
Sauter à une routine séparée, passer des données à la routine, exécuter la routine et renvoyer les résultats. | JSR SBR RET |
Marquer une fin temporaire qui arrête l’exécution de la routine. | TND |
Désactiver tous les échelons d’une section de logique | MCR |
Désactiver toutes les tâches utilisateur. | UID |
Activer toutes les tâches utilisateur. | UIE |
Mettre en pause un graphe de fonctionnement séquentiel | SFP |
Réinitialiser un graphe de fonctionnement séquentiel | SFR |
Terminer une transition pour un graphe de fonctionnement séquentiel | EOT |
Déclencher l’exécution d’une tâche d’événement | EVENT |
Désactiver un échelon | AFI |
Insérer un espace réservé dans la logique. | NOP |
Fournir une réponse