Toujours faux (AFI)

Ces informations s’appliquent aux automates CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370, GuardLogix 5570, Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 et ControlLogix 5590.
L’instruction AFI définit EnableOut sur faux.
Langues disponibles
Diagramme à relais
AFI_LD_avail_v31
Bloc fonctionnel
Cette instruction n'est pas disponible dans le bloc fonctionnel.
Texte structuré
Cette instruction n'est pas disponible dans le texte structuré.
Opérandes
Diagramme à relais
Aucun
Description
L’instruction AFI définit sa valeur EnableOut sur faux.
Affecte les indicateurs d'état mathématique
Non
Défauts majeurs/mineurs
Aucun spécifique à cette instruction. Reportez-vous à la section Attributs communs pour les défauts liés aux opérandes
Exécution
Toutes les conditions se trouvant sous la ligne continue en gras peuvent avoir lieu uniquement pendant le mode Scrutation normale.
Condition
Action
Préscrutation
N/A
La condition d'entrée d'échelon est égale à faux
Définir EnableOut sur faux.
La condition d'entrée d'échelon est égale à vrai
Définir EnableOut sur faux.
Post-scrutation
N/A
Exemples
Diagramme à relais
Utiliser l’instruction AFI pour désactiver temporairement un échelon lorsque vous être en train de déboguer un programme. L’instruction AFI désactive toutes les instructions de cet échelon.
AFI_LD_ex_v31
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal