Forçage de variables d'E/S
Le fait de forcer des variables peut provoquer un mouvement soudain de la machine, susceptible d'entraîner des dommages corporels ou matériels. Veuillez exercer une extrême prudence au moment de forcer des variables.
Seules les variables d'E/S peuvent être forcées. Tenez compte des règles suivantes lorsque vous forcez des variables :
- Les variables définies par l'utilisateur et celles qui ne sont pas des variables d'E/S ne peuvent pas être forcées.
- Certaines fonctions spéciales comme HSC et Mouvement qui s'exécutent indépendamment de la scrutation du programme utilisateur ne peuvent pas être forcées. Par exemple, pour le mouvement, Entrée variateur prête ne peut pas être forcée.
- Les indicateurs de statut LED correspondent toujours à la valeur physique des E/S.
- Les variables internes normales et non physiques ne peuvent pas être forcées.
- Contrairement aux entrées, les sorties sont forcées de façon physique. Les indicateurs d’état LED présentent les valeurs forcées mais le programme utilisateur ne se sert pas des valeurs forcées.
- Lors de l'arrêt du contrôleur, toutes les forces d'E/S sont effacées de la mémoire.
Comportement de forçage

Conditions préalables
- Le contrôleur est en ligne.
Pour forcer des variables d'E/S
- Dans le moniteur de variable, localisez la variable que vous souhaitez forcer.
- Cochez la caseForcerde la variable.
- Saisissez la valeur dans la colonne Valeur correspondante.
- Pour une variable d’entrée, saisissez laValeur.
- Pour une variable de sortie, saisissez laValeur physique.
Exemples de variables forcées
Pour les variables, les valeurs affichées dans les colonnes
Valeur
et Valeur physique
sont différentes si la variable est une variable d’entrée ou de sortie.- Comportement de la variable d’entrée (lecture) - Forcer la lecture de la température d’un capteur

- Comportement de la variable de sortie (écriture) - Forcer la fermeture d’une vanne d’actionneur

Fournir une réponse