Instructions de procédé

Utilisez les instructions de procédé pour surveiller et maintenir les boucles de traitement, pour des valeurs de quantité telles que la pression, la température, le débit et le niveau de liquide. Les instructions de procédé régulent le flux en envoyant un signal de sortie à la vanne de régulation.
Instructions de contrôle de traitement
Instruction
Description
Effectue une hystérésis booléenne sur différence entre réels.
Configure et contrôle les entrées et sorties utilisées pour la logique dérivée proportionnelle intégrale (PID).
Utilisez les instructions de dérivé intégral proportionnel (PID) pour contrôler avec plus de précision le traitement, grâce à la fonctionnalité PID.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal