HYSTER (hystérésis)

Hystérésis booléen sur la différence entre réels. Compare la valeur actuelle d'une entrée avec la limite haute établie en ajoutant la quantité historique de décalage mesurée par une hystérésis à la valeur attendue d'une entrée et en déterminant si la valeur actuelle dépasse cette limite.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
HYSTER
HYSTER
Paramètres HYSTER
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Activation du bloc d'instruction.
  • TRUE : Exécute le bloc d'instruction.
  • FALSE : N’exécute pas le bloc d'instruction.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
XIN1
Entrée
REAL
Valeur réelle, quelle qu'elle soit.
XIN2
Entrée
REAL
Pour tester si la valeur d'entrée XIN1 a dépassé la limite haute définie pour cette entrée XIN2 + EPS.
EPS
Entrée
REAL
Valeur d'hystérésis (doit être supérieure à zéro).
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie.
Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais.
Q
Sortie
BOOL
Résultat de l'instruction HYSTER.
  • TRUE : L'entrée a dépassé la limite supérieure, mais n'est pas en dessous de la limite inférieure.
  • FALSE : L'entrée n'a pas dépassé la limite supérieure.

Exemple de diagramme de temporisation HYSTER

Dans le diagramme suivant, HYSTER est utilisé pour évaluer le décalage de performance dû à la friction du moteur pendant cinq secondes. L'instruction est exécutée toutes les 10 millisecondes. Lors de la phase de démarrage, le moteur fonctionnait moins efficacement.
Exemple de diagramme de temporisation HYSTER
Exemple de diagramme de temporisation HYSTER

Exemples HYSTER

Exemple de diagramme de bloc de fonctions HYSTER
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HYSTER
Exemple de langage à relais HYSTER
Exemple de schéma à relais HYSTER
Exemple de texte structuré HYSTER
Exemple de texte structuré HYSTER
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal