Codes d'erreur HSCE
Le tableau suivant décrit les codes d'erreur d'état pour les instructions HSCE.
Code d'erreur | Description de l'erreur | Action corrective |
|---|---|---|
0 | L'instruction a correctement terminé l'opération. | S/O |
1 | Fichiers de configuration HSC non valides. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. Pour obtenir des informations sur les coordonnées, consultez le site suivant : |
2 | Type de module HSC non valide. | Corrigez le type de module. Par exemple, sélectionnez « enfichable » comme type de module. |
3 | ID d'emplacement HSC non valide. | Corrigez l'ID d'emplacement dans le canal d'entrée du bloc de fonctions. |
4 | ID HSC non valide. | Corrigez l'ID HSC. Par exemple, définissez 0 pour le compteur 0. |
5 | Mode non valide pour le canal. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
6 | Taille PLS non valide. | La taille PLS doit être inférieure ou égale à 24, et la taille du tableau de données PLS doit être supérieure ou égale à la taille PLS. |
7 | Décalage PLS non valide. | Le décalage PLS plus la taille PLS doivent être compris dans la taille du tableau de données PLS. |
8 | Valeur InitAccumulator non valide. | Corrigez la valeur InitAccumulator. Elle pourrait dépasser la limite ou sortir de la plage de la limite prédéfinie basse (LP) ou haute prédéfinie (HP) (LP <= InitACC <= HP). |
9 | LP non valide. | Corrigez la valeur LP. Elle pourrait dépasser la limite. |
10 | OF non valide. | Corrigez la valeur OF. |
11 | UF non valide. | Corrigez la valeur UF. |
12 | HP non valide. | Corrigez la valeur HP. |
13 | Aucune configuration pour HSCE. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
14 | État HSCE non valide. | Vérifiez le bloc de fonctions HSCE pour contrôler l'état de ce bloc de fonctions. |
15 | Module enfichable non valide | Vérifiez le module enfichable pour vous assurer qu'il s'agit d'un module HSC. |
16 | HSCE est en cours d'exécution. | Lorsque HSC compte, aucun état de configuration ou de paramètre n'est autorisé. HSCE_CFG et HSCE_CFG_PLS sont exécutées pendant que HSCE est en cours d'exécution. |
17 | Erreur d'arrêt du module enfichable HSC. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
18 | Erreur de mise à jour de l'écriture du débit. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
19 | Erreur d'écriture du nombre d’ajouts. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
20 | Erreur d'écriture de l'ACC d'application. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
21 | Erreur d'écriture de l'ACC. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
22 | Erreur d'écriture de l'application. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
23 | Erreur d'écriture du nombre de PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
24 | Erreur d'écriture de soupassement. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
25 | Erreur d'écriture de débordement. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
26 | Erreur d'écriture de la valeur basse prédéfinie. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
27 | Erreur d'écriture de la valeur haute prédéfinie. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
28 | Erreur d'écriture de la valeur basse prédéfinie externe. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
29 | Erreur d'écriture de la valeur haute prédéfinie externe. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
30 | Erreur d'écriture du masque externe. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
31 | Erreur d'écriture de la valeur basse prédéfinie externe PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
32 | Erreur d'écriture de la valeur haute prédéfinie externe PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
33 | Erreur d'écriture de la valeur basse prédéfinie PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
34 | Erreur d'écriture de la valeur haute prédéfinie externe PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
35 | Erreur d'écriture du décalage PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
36 | Erreur d'écriture du nombre PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
37 | Erreur de lecture de l'état. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
38 | Erreur de lecture de la valeur haute prédéfinie. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
39 | Erreur de lecture de la valeur basse prédéfinie. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
40 | Erreur de lecture de l'ACC. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
41 | Erreur de lecture du nombre de la largeur d'impulsion. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
42 | Erreur de lecture de la largeur d'impulsion. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
43 | Erreur de lecture du nombre d'impulsions. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
44 | Erreur de lecture du débit de mise à jour. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
45 | Erreur d'écriture de l'état. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
46 | Erreur de lecture de la valeur basse prédéfinie externe. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
47 | Erreur de lecture de la valeur haute prédéfinie externe. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
48 | Erreur de lecture du nombre PLS. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
49 | S/O | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
50 | Erreur d'écriture de l'état d'application. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
51 | Canal d'entrée non valide. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
52 | Erreur de lecture de la sonde tactile. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
53 | Erreur d'écriture de l'ACC de réinitialisation. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
54 | Erreur de démarrage HSC. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
55 | Le compteur est désactivé. | Le compteur HSC est désactivé. Vérifiez la configuration du canal pour vous assurer que le compteur HSC est activé. |
56 | Valeur de masque de sortie non valide. | Vérifiez si le masque de sortie est compris dans la plage valide. Pour un module enfichable HSC, la plage est comprise entre 0 et 65 535. |
57 | Sortie de valeur haute prédéfinie non valide. | Vérifiez si la sortie de la valeur haute prédéfinie est comprise dans la plage valide. Pour un module enfichable HSC, la plage est comprise entre 0 et 65 535. |
58 | Sortie de valeur basse prédéfinie non valide. | Vérifiez si la sortie de la valeur basse prédéfinie est comprise dans la plage valide. Pour un module enfichable HSC, la plage est comprise entre 0 et 65 535. |
59 | Version UPM non prise en charge. | Vérifiez la configuration de la version du module enfichable HSC. |
60 | Aucun module HSC ajouté. | Vérifiez si le module enfichable réel est un module HSC. |
61 | Aucun module enfichable HSCE n'est configuré. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
62 | Une erreur d'écriture de module UPM survient lors du passage du module enfichable HSC en mode « Ne pas exécuter ». | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
63 | Une erreur d'écriture de module UPM survient lors du passage du module enfichable HSC en mode « Exécuter ». | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
64 | Une erreur de lecture de module UPM survient lors de la lecture de l'état de sortie. | Contactez le représentant local du support technique Rockwell Automation. |
Fournir une réponse