HSCE_CFG_PLS
L'instruction HSCE_CFG_PLS est utilisée pour la configuration HSC avec interrupteur de fin de course programmable (Programmable Limit Switch, PLS). Cette fonction est un ensemble supplémentaire de modes de fonctionnement pour le compteur haute vitesse. Lors du fonctionnement dans ces modes, les valeurs des données prédéfinies et de sortie sont mises à jour à l'aide des données fournies par l'utilisateur à chaque fois que l'une des valeurs prédéfinies est atteinte. Ces modules sont programmés en fournissant un fichier PLS qui contient les ensembles de données à utiliser.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.HSCE_CFG_PLS

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Execute | Entrée | BOOL | Le front montant initie la configuration HSC (HSCE Enable doit être égal à FAUX). Un front descendant effacera toute valeur de sortie. |
Channel | Entrée | HSCE_CHANNEL | Le canal HSCE. |
InitAccumulator | Entrée | LINT | Valeur initiale de l'accumulateur. |
OFSetting | Entrée | LINT | Valeur limite de débordement du compteur. |
UFSetting | Entrée | LINT | Valeur limite de soupassement du compteur. |
PLS_Data | Entrée | PLS2 | Valeurs de configuration pour la valeur prédéfinie haute (LINT), la valeur prédéfinie basse (LINT), la sortie prédéfinie haute (UDINT) et la sortie prédéfinie basse (UDINT). |
PLS_Size | Entrée | USINT | Taille des données PLS, la valeur maximale est 24 pour un module enfichable. |
PLS_Offset | Entrée | USINT | Décalage au démarrage dans le tableau de données PLS. |
OutputMask | Entrée | UDINT | Masque de sortie pour fonctionnalité PLS. |
Done | Sortie | BOOL | Réussite de l'action de configuration HSC (initiée par cette instruction). |
Error | Sortie | BOOL | Indique qu’une erreur s’est produite. |
Exemples HSCE_CGF_PLS
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_CGF_PLS

Exemple de langage à relais HSCE_CGF_PLS

Exemple de structure de texte HSCE_CGF_PLS

Fournir une réponse