HSCE_CFG

L'instruction HSCE_CFG est utilisée pour configurer le compteur haute vitesse.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
HSCE_CFG
HSCE_CFG
Paramètres HSCE_CFG
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
Execute
Entrée
BOOL
Le front montant initie la configuration HSC (HSCE Enable doit être égal à FAUX).
Un front descendant effacera toute valeur de sortie.
Channel
Entrée
HSCE_CHANNEL
Le canal HSCE.
InitAccumulator
Entrée
LINT
Valeur initiale de l'accumulateur.
OFSetting
Entrée
LINT
Valeur limite de débordement du compteur.
UFSetting
Entrée
LINT
Valeur limite de soupassement du compteur.
HPSetting
Entrée
LINT
Valeur élevée prédéfinie de HSCE.
LPSetting
Entrée
LINT
Valeur basse prédéfinie de HSCE.
PLS_Offset
Entrée
USINT
Décalage au démarrage dans le tableau de données PLS.
OutputMask
Entrée
UDINT
Masque de sortie pour la fonction Interrupteur de fin de course programmable (Programmable Limit Switch, PLS).
HPOutput
Entrée
UDINT
État des sorties élevées prédéfinies.
LPOutput
Entrée
UDINT
État des sorties basses prédéfinies.
Done
Sortie
BOOL
Réussite de l'action de configuration HSC (initiée par cette instruction).
Error
Sortie
BOOL
Indique qu’une erreur s’est produite.
ErrorID
Sortie
UINT
Lorsqu'une erreur se produit, l’ErrorID contient les Codes d'erreur HSCE.

Exemples HSCE_CGF

Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_CGF
Exemple de diagramme de bloc de fonctions HSCE_CGF
Exemple de langage à relais HSCE_CGF
Exemple de schéma à relais HSCE_CGF
Exemple de texte structuré HSCE_CGF
Exemple de texte structuré HSCE_CGF
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal