Instructions de date et heure
Utilisez les instructions de date et heure pour contrôler les opérations temporelles ou configurer le calendrier et l’horloge.
Instruction | Description |
|---|---|
Active une sortie si la valeur de l'horloge temps réel est comprise dans la plage de valeurs propre au paramétrage de l'année. | |
Lit les informations du module d'horloge temps réel (RTC). | |
Définit les données d'horloge en temps réel pour les informations du module RTC. | |
Calcule la différence de temps entre TimeA et TimeB. | |
Active une sortie si la valeur de l'horloge temps réel est comprise dans la plage de valeurs propre au paramétrage de la semaine. |
Fournir une réponse