RTC_READ (lecture de l'horloge temps réel)
L'instruction RTC_READ lit les informations du module d'horloge temps réel (RTC).
Détails de l'opération :
- ContrôleurMicro810LC10 ouMicro820L20E avec RTC intégrée :
- RTCBatLow est toujours défini sur zéro (0).
- RTCEnabled est toujours défini sur un (1).
- Lorsque l'horloge en temps réel intégrée est déchargée ou que sa mémoire a été vidée en raison d'une panne électrique :
- RTCData est défini sur 2000/1/1/0/0/0.
- RTCEnabled est défini sur un (1).
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.RTC_READ

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
Enable | Entrée | BOOL | Activation du bloc d'instruction.
|
RTCData | Sortie | RTC | Informations sur les données RTC : yy/mm/dd, hh/mm/ss, week .La sortie RTCData est définie à l'aide du type de données RTC. |
RTCPresent | Sortie | BOOL |
|
RTCEnabled | Sortie | BOOL |
|
RTCBatLow | Sortie | BOOL |
|
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. Ne s'applique qu'aux programmes de langage à relais. |
Paramètre | Type de paramètre | Description |
|---|---|---|
Year | UINT | Paramétrage de l'année pour l'horloge RTC. Valeur 16 bits ; les valeurs correctes sont comprises entre 2000 (01 Jan, 00:00:00) et 2098 (31 Déc, 23:59:59). |
Month | UINT | Paramétrage du mois pour l'horloge RTC. |
Day | UINT | Paramétrage du jour pour l'horloge RTC. |
Hour | UINT | Paramétrage de l'heure pour l'horloge RTC. |
Minute | UINT | Paramétrage de la minute pour l'horloge RTC. |
Second | UINT | Paramétrage de la seconde pour l'horloge RTC. |
DayOfWeek | UINT | Paramétrage du jour de la semaine pour l'horloge RTC. Ce paramètre n'est pas pris en compte pour RTC_SET. |
Exemples RTC_READ
Exemple de diagramme de bloc de fonctions RTC_READ

Exemple de langage à relais RTC_READ

Exemple de texte structuré RTC_READ

Fournir une réponse