Page de configuration du module LCD

La page de configuration
Module LCD
est disponible pour les contrôleurs
Micro810
LC10. Utilisez la page pour effectuer les actions suivantes :
  • Ajouter un module LCD à la configuration du contrôleur
    Micro810
    LC10.
  • Sauvegarder les programmes utilisateur et les fichiers de fonction sur le module LCD.
  • Restaurer les programmes utilisateur et les fichiers de fonction du module LCD vers la configuration du contrôleur
    Micro810
    LC10.
  • Ouvrez l'affichage
    Variables LCD
    pour sélectionner les variables à surveiller à l'aide du module LCD.
  • Afficher l'état de connexion du module LCD.
  • Configurer les paramètres matériels pour la
    lecture des touches
    .
Paramètres de configuration du module LCD
Paramètre
Description
Attacher le module LCD
Détermine s’il convient d’ajouter le module LCD au projet du contrôleur
Micro810
LC10.
Par défaut, le module LCD ne fait pas partie du projet du contrôleur
Micro810
LC10.
État
Indique les informations d'état du module LCD et du contrôleur.
L’état inclut les valeurs en lecture seule suivantes :
  • Installé
     : Le contrôleur est connecté et un module LCD fait partie du projet.
  • Non installé
     : Le contrôleur est connecté et aucun module LCD ne fait partie du projet.
  • Déconnecté
     : Le contrôleur est hors ligne.
  • Connecté
     : Le contrôleur est en ligne.
Diagnostiquer
Ouvre l'affichage Diagnostic du contrôleur. Le bouton
Diagnostiquer
est disponible lorsque le contrôleur est en ligne.
Variables LCD
Ouvre l'affichage
Variables LCD
. L'affichage est disponible lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Un module LCD fait partie du projet.
  • La version du contrôleur est 7.
  • Le contrôleur
    Micro810
    LC10 est hors ligne.
Vous pouvez sélectionner jusqu'à 200 variables à surveiller à l'aide du menu
Principal
du module LCD. Dépasser la limite causera des erreurs d'assemblage.
Paramètres du module LCD
Activer la lecture des touches
Active les instructions du bloc de fonctions KEY_READ qui lisent l'état des touches sur le module LCD.
Par défaut, les instructions du bloc de fonctions KEY_READ sont désactivées.
Mode de rétroéclairage
Indique le comportement du rétroéclairage du LCD distant. Les options sont les suivantes :
  • Toujours désactivé
  • Intervalle
  • Toujours activé
Intervalle
est la sélection par défaut.
Temps
Indique la durée du rétro-éclairage lorsque le
Mode de rétroéclairage
est défini sur
Intervalle
. La valeur est comprise entre 10 et 120 secondes. La valeur par défaut est 30.
Contraste
Indique le contraste du rétroéclairage du LCD. La valeur est comprise entre 0 et 100 pour cent. La valeur par défaut est 50 pour cent.
Sauvegarder/Restaurer
Chargement à la mise sous tension
Indique le comportement du module LCD lors du démarrage du contrôleur. Les options sont les suivantes :
  • Toujours charger
     : Charge le programme utilisateur à partir du LCD à chaque fois que le contrôleur
    Micro810
    LC10 est mis sous tension.
  • Charger en cas d'erreur de mémoire
     : Charge le programme utilisateur lorsqu’un défaut de mémoire se produit. Les défauts de mémoire se produisent lorsque le programme utilisateur a été supprimé ou est impossible à charger.
  • Désactivé
     : Ne charge pas le programme utilisateur à partir du module LCD.
Le paramètre par défaut est
Désactivé
.
Sauvegarder sur le module LCD
Lance la sauvegarde des programmes utilisateur et des fichiers du projet du contrôleur
Micro810
LC10 sur le module LCD. Le bouton
Sauvegarder sur le module LCD
est disponible lorsque les conditions suivantes sont remplies :
  • Le module LCD est connecté au contrôleur.
  • Le contrôleur
    Micro810
    LC10 est en mode
    Programme à distance
    .
  • Il n’y a pas de défaut lié au contrôleur
    Micro810
    LC10.
  • Aucune sauvegarde ou restauration n'est en cours.
Restaurer à partir du module LCD
Lance la restauration des programmes utilisateur et des fichiers du projet du contrôleur
Micro810
LC10 depuis le module LCD vers le projet.
Si le matériel 2080-LCD est sécurisé à l'aide d'un mot de passe, le mot de passe du contrôleur et le mot de passe du 2080-LCD doivent correspondre.
Le bouton
Restaurer à partir du module LCD
est disponible lorsque :
  • Le module LCD est connecté au contrôleur.
  • Le contrôleur
    Micro810
    LC10 est en mode
    Programme à distance
    .
  • Le module LCD stocke un projet.
  • Le projet est compatible.
  • Le mot de passe du contrôleur et celui du 2080-LCD correspondent.
  • Il n’y a pas de défaut lié au contrôleur
    Micro810
    LC10.
  • Aucune sauvegarde ou restauration n'est en cours.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal