Remplacer une variable déjà affectée
Utilisez le sélecteur de variables pour remplacer la variable actuellement affectée à un élément de programme unitaire (POU) par une autre variable.
Conditions préalables
Pour remplacer une variable déjà affectée
- Dans l’éditeur de programmation, cliquez avec le bouton droit sur la variable, puis sélectionnezSélectionner une variable.
- Dans le sélecteur de variables, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez une autre variable, puis sélectionnezSélectionner.
- Double-cliquez sur une autre variable.
Fournir une réponse