Affecter des variables

Utilisez le sélecteur de variables pour affecter une variable existante à un élément de programme unitaire (POU) d’un programme de schéma à relais (LD) ou de diagramme de bloc de fonctions (FBD).
Conditions préalables
Pour affecter des variables
  1. Dans l'
    Organisateur de projets
    , développez le POU, puis double-cliquez dessus.
  2. Ouvrez le sélecteur de variables de l'une des manières suivantes :
    • Double-cliquez sur la variable, puis sélectionnez le menu déroulant Sélecteur de variables.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la variable, puis sélectionnez
      Sélectionner une variable
      .
  3. Sélectionnez une variable à affecter en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez la variable, puis sélectionnez
      Sélectionner
      .
    • Double-cliquez sur la variable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal