Affecter des variables nouvellement créées
Utilisez
Nouvelle variable
pour créer une variable, puis affectez-la à un élément de programme unitaire (POU) d’un programme de schéma à relais (LD), de diagramme de bloc de fonctions (FBD) ou de texte structuré (ST).Conditions préalables
- Le POU n’est pas vide.
Pour affecter des variables nouvellement créées
- Dans l'Organisateur de projets, développez le POU, puis double-cliquez dessus.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la position à laquelle vous souhaitez affecter une variable, puis sélectionnezNouvelle variable.
- DansNouvelle variable, sur la pageGénéral, saisissez le nom de la variable et sélectionnez son type de données.CONSEIL: Dans un programme FBD, si la référence d’entrée, de sortie ou la variable n’est pas connectée à l’instruction par une ligne, le type de données de la variable est défini par défaut sur BOOL. Si la référence d’entrée, de sortie ou la variable est connectée à l’instruction par une ligne, le type de données de la variable est défini par défaut sur le type de données attendu.
- (Facultatif) Saisissez d’autres paramètres de variable si nécessaire.
- SélectionnezCréer.
Fournir une réponse