Paramètres des variables
Les paramètres de variable affichés dans la grille de variables varient selon les éléments suivants :
Paramètre | Description |
|---|---|
Name | Nom de la variable Les conventions de dénomination des variables sont les suivantes :
Les conventions de dénomination se fondent sur les normes CEI-61131 pour les identificateurs. |
Alias | Nom court utilisé dans les éditeurs de programmation graphique. Un alias de nom ne contient pas plus de 128 caractères ASCII. |
Data Type | Type de la variable Les types pris en charge sont les suivants :
Pour plus d’informations sur les types de données, reportez-vous à Présentation des types de données. |
Dimension | Taille ou nombre d'éléments d'un tableau Par exemple : [1..3,1..10] représente un tableau à deux dimensions comportant un total de 30 éléments. La limite de taille maximum recommandée pour un tableau multidimensionnel est de [1..400,1..40]. |
Value | Lorsque le contrôleur est hors ligne, il affiche la dernière valeur connue de la variable en mémoire. Lorsque le contrôleur est en ligne, il affiche la valeur en temps réel de la variable en mémoire. Les valeurs ne sont pas disponibles avec les contrôleurs Micro810 LC10.Il utilise la syntaxe correspondant au Type de données . |
Initial Value | Valeur d'une variable lorsque le contrôleur commence l'exécution pour la première fois. Par exemple, après le téléchargement d’un programme. Si la valeur n'est pas conservée, la valeur initiale est la valeur d'une variable après un arrêt et une remise sous tension du contrôleur. La valeur initiale peut être la valeur par défaut ou la valeur que l'utilisateur définit lors de la création de la variable. Il utilise la syntaxe correspondant au Type de données . |
Comment | Texte défini par l'utilisateur Un commentaire ne contient pas plus de 250 caractères ASCII. |
String Size | Longueur de variable de chaîne Ce paramètre est disponible pour le type de données chaîne. La valeur est comprise entre 1 et 252. |
External Access | Détermine s’il faut autoriser l’échange de données pour la variable entre le contrôleur et FactoryTalk Design Workbench .Les options sont les suivantes :
Par défaut la plupart des variables globales du contrôleur sont accessibles par adressage symbolique sur un réseau Common Industrial Protocol, comme une interface homme-machine avec EtherNet/IP, sauf si des droits d'accès sont définis dans la grille de variables. |
Direction | Rôle d'une variable en tant que variable d'entrée, de sortie ou une variable interne Les options sont les suivantes :
|
Attribute | Propriété d'une variable indiquant les droits d'accès en lecture et en écriture correspondants Les options sont les suivantes :
|
Retained | Disponible pour les variables définies par l’utilisateur. Ce paramètre détermine la valeur à restaurer pour la variable après un arrêt et une remise sous tension.
Le paramètre est disponible pour les contrôleurs Micro810 LC10, Micro820 L20E et Micro870 L70E. Les valeurs des variables pour les autres contrôleurs Micro800 sont conservées après un arrêt et remise sous tension.Par défaut, lors de la création d’une variable :
|
Fournir une réponse