Affichage Présentation

Dans la boîte de dialogue
Définition du dispositif
, utilisez l’affichage
Présentation
pour effectuer ce qui suit :
  • Saisissez le nom et la description du dispositif.
  • Saisissez la configuration de l'adresse IP du dispositif.
  • Définissez la série et la révision du dispositif.
  • Sélectionner le détrompage électronique.
  • Configurez la connexion et les formats de données.
CONSEIL:
  • Les paramètres de cette boîte de dialogue apparaissent grisés en mode Exécution.
  • En ligne, les seuls paramètres modifiables sont
    Description
    ,
    Détrompage électronique
    et
    IO-Link Classe B Activé
    .
  • Après avoir effectué une modification et sélectionné
    OK
    dans la boîte de dialogue
    Définition du dispositif
    , vous devez sélectionner
    OK
    ou
    Appliquer
    dans l'affichage
    Présentation
    pour que la modification prenne effet.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal