Détrompage électronique

Le détrompage électronique réduit le risque d’utiliser un dispositif incorrect dans un système de contrôle. Il compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit.
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle , publication LOGIX-AT001.
Le détrompage électronique compare les attributs suivants :
Attribut
Description
Fournisseur
Le fabricant du dispositif.
Type de dispositif
Le type général du dispositif, par exemple dispositif d’E/S numérique.
Code du produit
Le type spécifique du dispositif. Le
Code du produit
est mappé sur une référence catalogue.
Révision majeure
Numéro qui représente les capacités fonctionnelles du dispositif.
Révision mineure
Numéro qui représente les modifications du comportement dans le dispositif.
Les options de détrompage électronique suivantes sont disponibles :
Option de détrompage
Description
Module compatible
Permet au dispositif installé d’accepter la clé du dispositif qui est défini dans le projet lorsque le dispositif installé peut émuler le dispositif défini. L’option
Module compatible
permet généralement de remplacer un dispositif par un autre ayant les caractéristiques suivantes :
  • Même référence catalogue
  • Révision majeure identique ou supérieure
  • Révision mineure comme suit :
    • Si la Révision majeure est identique, la Révision mineure doit être identique ou supérieure.
    • Si la Révision majeure est supérieure, toutes les révisions mineures sont acceptées.
Désactiver le détrompage
Indique que les attributs de détrompage ne sont pas pris en compte lors de la tentative de communication avec un dispositif. Avec l’option
Désactiver le détrompage
, la communication peut se produire avec un dispositif autre que le type spécifié dans le projet.
AVERTISSEMENT:
Soyez extrêmement prudent lors de l’utilisation de l’option
Désactiver le détrompage
. Si cette option n’est pas correctement utilisée, elle peut provoquer des blessures corporelles graves ou mortelles, des dégâts matériels ou des pertes financières.
Nous vous recommandons vivement de ne pas utiliser l’option Désactiver le détrompage.
Si vous utilisez l’option
Désactiver le détrompage
, vous devez impérativement savoir si le dispositif utilisé peut répondre aux besoins fonctionnels de l’application.
Correspondance exacte
Indique que tous les attributs de détrompage doivent correspondre pour établir la communication. Si un attribut ne correspond pas exactement, la communication avec le dispositif n’a pas lieu.
Étudiez les implications de chacune des options de détrompage lorsque vous en sélectionnez une.
IMPORTANT:
La modification des paramètres du détrompage électronique lorsque le dispositif est en ligne interrompt les connexions au dispositif et à tous les dispositifs connectés via ce dernier. Il interrompt également les connexions des autres automates.
L’interruption d’une connexion d’E/S à un dispositif peut entraîner une perte de données.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal