Paramètres de l’affichage Présentation
Paramètre | Description |
|---|---|
Type de dispositif | Affiche le type du dispositif. |
Modifier le type | Modifie le type du dispositif. |
Nom | Spécifie le nom du dispositif. Le nom doit être conforme à la norme IEC_61131. Si vous saisissez un caractère non valide dans ce champ ou si le nom dépasse 40 caractères, le logiciel ignore le caractère. Vous ne pouvez pas modifier le nom lorsque vous êtes en ligne. |
Description | Spécifie la description du dispositif. Si la description dépasse la longueur maximale de 512 caractères, le logiciel ignore les caractères supplémentaires. |
Adresse Ethernet | Spécifie la configuration IP du dispositif.
|
Série | Spécifie la série matérielle du dispositif. |
Révision | Spécifie la révision du micrologiciel du dispositif, notamment les niveaux de révision mineure et majeure. |
Détrompage électronique | Spécifie le détrompage électronique utilisé pour le dispositif. Le détrompage électronique compare le dispositif défini dans votre projet au dispositif installé. Si le détrompage échoue, un défaut se produit. Les valeurs possibles incluent :
Pour plus d’informations sur le détrompage électronique, consultez Détrompage électronique dans la technique d’application des systèmes de contrôle Logix 5000 , publication LOGIX-AT001.
AVERTISSEMENT:
Le détrompage électronique de cette boîte de dialogue concerne ce dispositif et non les dispositifs IO-Link connectés au dispositif.
|
Affectation du mode de canal | Spécifie la méthode permettant d’affecter des modes de canal pour le dispositif. Les valeurs possibles incluent :
Prédéfini avec IO-Link générique n’est disponible que lorsque vous sélectionnez la révision majeure 3 dans la boîte de dialogue Définition du dispositif. Si vous sélectionnez la révision majeure 1 ou 2, Sélectionnable par l’utilisateur est la seule méthode d’affectation du mode de canal. |
Connexion | Lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur Sélectionnable par l’utilisateur , les valeurs possibles sont les suivantes :
Lorsque l’affectation du mode de canal est configurée sur Prédéfini avec IO-Link générique , les valeurs possibles sont les suivantes :
|
Fournir une réponse