Ficha Configuración de salida - FLEX I/O analógico

Use esta ficha para configurar cada canal de salida del módulo (module). Use solo esta ficha para módulos (modules) combinados de salida o entrada/salida. Hay algunos módulos (modules) que se configuran según un método más detallado. Seleccione uno de los siguientes módulos (modules) para obtener información de configuración más detallada.
Salida
Combinación
1794-OE4
1794-OF4I
Parámetros
Rango de voltaje/corriente
Seleccione el rango de voltaje/corriente y el formato de datos para cada canal.
Retener hasta inicialización
La función solo se aplica a los módulos (modules) 1794-IF2XOF2I y 1794-OF4I. Seleccione esta casilla de verificación si desea habilitar esta función y definir la acción (action) que realizar para recuperarse después de un fallo de comunicación o un período de inactividad. Cuando el módulo (module) pasa del modo Fallo de comunicación o del modo Programa (program) al modo de ejecución, la señal de salida del módulo no cambiará de valor de estado de seguridad hasta que el valor de salida en tiempo real (desde el controlador (controller)) sea igual al valor real de salida analógica procedente del módulo.
CONSEJO:
Para que esta función surta efecto en los módulos (modules) combinados FLEX I/O y algunos módulos de salida, el miembro habilitado de la etiqueta (tag) de salida del módulo desde el controlador (controller) se debe establecer como 1 a través del Monitor de datos de la ventana Etiquetas de controlador, o bien, utilizando su propio programa (program).
Elija la etiqueta (tag) de módulo (module) individual y el nombre de miembro para retener salidas de entre los valores de configuración de los siguientes módulos combinados y de salida.
Combinación
Salida
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas en todas las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para eliminar las modificaciones efectuadas en las fichas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para que las modificaciones se hagan efectivas en las fichas y continuar editando.
Si:
  • está en línea en el modo Programa (program), Programa remoto o Ejecución remota,
  • este controlador es el
    controlador (controller)
    Un dispositivo que controla elementos de procesos o máquinas (por ejemplo, un panel de relé o un controlador (controller) programable).
    controlador propietario y,
  • cambió la configuración del módulo (module) en el software,
cuando haga clic en el botón Aplicar o Aceptar, la configuración se enviará automáticamente al controlador (controller). El controlador (controller) intenta enviar la información al módulo (module) (si la conexión con el módulo no está inhibida). Si no hace clic en el botón Aplicar o en el botón Aceptar, los cambios no se enviarán al controlador (controller).
CONSEJO:
No puede inhibirse la conexión con un módulo (module) Flex I/O que use la comunicación del rack. La casilla de verificación ‘Inhibir’ de la ficha Conexión se encuentra inhabilitada en este caso.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal