Configurar módulos (modules) digitales FLEX I/O
Use la configuración predeterminada proporcionada con los módulos (modules) FLEX I/O o use la aplicación
Logix Designer
para configurar un módulo específico para lo siguiente:- Aceptar la configuración predeterminada para el módulo (module)
- Escribir una configuración específica de nivel de punto para la aplicación
Para configurar el módulo (module) digital FLEX I/O:
- Haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo (module) que desea configurar y seleccionePropiedades.
- Introduzca la información de configuración.
- Haga clic en Aceptar para guardar los cambios y cerrar el cuadro de diálogo.
También es aceptable configurar un módulo (module) al crear un módulo. Si no va a usar la configuración predeterminada establecida para un módulo (module) Flex I/O, puede configurarlo según las especificaciones que desee. Seleccione uno de los siguientes tipos de módulo (module) para la configuración del tipo de módulo.
Entrada | Salida | Combinación |
1794-IB16D | 1794-OB16D | |
Entregue su opinión