Apagado de eje de movimiento (Motion Axis Shutdown, MASR)

Esta información corresponde a los controladores
CompactLogix
5370,
ControlLogix
5570,
Compact GuardLogix
5370,
GuardLogix
5570,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590. Las diferencias de controllers se indican cuando corresponda.
Utilice la instrucción Desactivación de eje de movimiento (MASR) para realizar la transición en un eje de un estado Apagado existente a un estado de Eje preparado. Todos los fallos asociados con el eje especificado se borran automáticamente. Si todos los ejes del módulo de movimiento asociado dejan de estar en la condición Apagada como consecuencia de esta instrucción, el relé Correcto hará contacto para que se cierre el módulo.
Soporte de arquitectura y seguridad
Arquitectura
Standard
Seguridad
Controladores CompactLogix 5370, ControlLogix 5570, Compact GuardLogix 5370 y GuardLogix 5570
Sí
No
Controladores Compact GuardLogix 5380, CompactLogix 5380, ControlLogix 5580, GuardLogix 5580 y ControlLogix 5590
Sí
No
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera
MASR_LD_avail_v31
Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
MASR(Axis,MotionControl);
Operandos
Diagrama de escalera y texto estructurado
Operando
Tipo
CompactLogix
5370,
Compact GuardLogix
5370,
Compact GuardLogix
5380,
CompactLogix
5380
Tipo
controladores
ControlLogix
5570,
GuardLogix
5570,
ControlLogix
5580,
GuardLogix
5580 y ControlLogix 5590
Formato
Descripción
Axis
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
AXIS_CIP_DRIVE
AXIS_GENERIC
AXIS_GENERIC_DRIVE
AXIS_SERVO
AXIS_SERVO_DRIVE
AXIS_VIRTUAL
CONSEJO: AXIS_GENERIC es compatible únicamente con los controladores
ControlLogix
5570 y
GuardLogix
5570.
Etiqueta
Nombre del eje sobre el que ejecutar la operación. En el caso de los controladores compatibles con los tipos de datos de movimiento REF_TO, el tipo de operando de eje admitido puede reemplazarse por un tipo de REF_TO equivalente.
Motion Control
MOTION_INSTRUCTION
MOTION_INSTRUCTION
Etiqueta
Estructura empleada para acceder a los parámetros de estado de la instrucción.
Consulte Sintaxis de texto estructurado para obtener más información sobre la sintaxis de las expresiones dentro de texto estructurado.
Estructura de MOTION_INSTRUCTION
Mnemónico
Descripción
.EN (Enable) Bit 31
Se establece cuando el renglón realiza una transición de falso a verdadero y sigue establecido hasta que se completa la transacción de mensaje del servo y el renglón pasa a falso.
.DN (Done) Bit 29
Se establece cuando los ejes se restablecen correctamente del estado Apagado.
.ER (Done) Bit 28
Se establece para indicar que la instrucción ha detectado un error, por ejemplo, si se ha especificado un eje no configurado.
Descripción
La instrucción MASR borra todos los fallos del eje y saca el eje especificado del estado Apagado. Si el módulo de movimiento es compatible con un contacto Correcto, y no hay ningún otro eje del módulo en el estado Apagado, la instrucción MASR provocará el cierre del contacto de relé de estado sólido Correcto. Independientemente de la condición de contacto Correcto, la ejecución de la instrucción MASR pone al eje en el estado de Eje preparado.
En cuanto la instrucción Apagado de eje de movimiento (MASD) fuerza el eje de destino al estado Apagado, la instrucción MASR lleva el eje del estado Apagado al estado de Eje preparado. Una de las características exclusivas del estado Apagado consiste en que el contacto de cualquier relé Correcto de estado sólido asociado del módulo de movimiento está Abierto. Si no hay ningún eje asociado con módulo de movimiento determinado en estado Apagado como consecuencia de una instrucción MASR, los contactos de relé Correcto se cierran debido a la MASR. Esta función se puede utilizar para cerrar la cadena de parada de emergencia que controla la alimentación principal para el sistema de variador, lo que permite al cliente volver a aplicar electricidad al variador. Recuerde que normalmente solo haber un contacto Correcto por módulo de movimiento, lo que significa que puede ser necesaria la ejecución de la instrucción MASR para todos los ejes asociados con un módulo determinado para que el contacto Correcto se cierre.
La instrucción MASR es un comando de tipo procedimiento que se procesa desde el controlador Logix, a través el módulo de movimiento asociado, y hacia los variadores asociados.
IMPORTANTE: La ejecución de la instrucción puede tardar varios escaneados en ejecutarse, ya que requiere varias actualizaciones aproximadas para completar la solicitud. El bit de efectuado (.DN) no se establece inmediatamente, sino una vez completada la solicitud.
En esta instrucción de transición, la escalera de relés, cambia la Condición de entrada de renglón de borrada a establecida cada vez que la instrucción se deba ejecutar.
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Se puede producir un fallo mayor si se pasa al operando del eje una referencia sin inicializar o una referencia del tipo incorrecto. Consulte Atributos comunes para ver los fallos relacionados con el operando.
Ejecución
Diagrama de lógica de escalera
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Los bits .EN, .DN y .ER se pasan a falso.
La condición de entrada de renglón es falsa
El bit .EN se borra a falso si el bit .DN o .ER es verdadero.
La condición de entrada de renglón es verdadera
El bit .EN se establece en verdadero y la instrucción se ejecuta. Si el bit .EN se establece en falso, no se realiza ninguna acción.
Post-escaneado
N/A
Texto estructurado
Condición/estado
Acción realizada
Pre-escaneado
Consultar Pre-escaneado en la tabla Diagrama de escalera
Ejecución normal
Consultar La condición de entrada de renglón es falsa, seguida por La condición de entrada de renglón es verdadera en la tabla Diagrama de escalera.
Post-escaneado
Consultar Post-escaneado en la tabla Diagrama de escalera.
Códigos de error
Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento.
Códigos de error extendidos
Los Códigos de error extendidos ofrecen información adicional específica sobre la instrucción para los códigos de error que son genéricos en muchas instrucciones. Consulte Códigos de error de movimiento (ERR) para ver las instrucciones de movimiento.
Bits de estado
Nombre del bit
Estado
Significado
ShutdownStatus
FALSO (FALSE)
El eje no se encuentra en estado apagado.
Ejemplos
Cuando las condiciones de entrada son verdaderas, el controlador restablece el eje1 desde un estado operativo de apagado previo a un estado operativo de eje preparado
Diagrama de lógica de escalera
Ladder Diagram
Cuando las condiciones de entrada son verdaderas, el controlador restablece el eje 2 desde un estado operativo de apagado previo a un estado operativo de eje preparado.
Escalera de relés
MASR_LD_ex_v36
Texto estructurado
MASR(Axis_2, MASR_1);
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal