Anular secuencia de equipo (SOVR)
Esta instrucción se aplica a los
Logix Designer
controladores 5580P y a los controladores ControlLogix 5590P. Los controladores Logix Designer
5580P y ControlLogix 5590P también admiten redundancia de controlador.
CONSEJO:
Cuando se utiliza esta instrucción con el sistema de redundancia
ControlLogix
, las salidas controladas por esta instrucción pueden no ser sin perturbaciones durante una conmutación de redundancia, si la instrucción y el programa de secuencias no están programados en la tarea de prioridad más alta.
ADVERTENCIA:
Cuando se utiliza la redundancia con un
Equipment Sequence
, la ejecución de la secuencia puede no ser la esperada después de la conmutación si la fase y la secuencia no están programadas en la misma tarea.Utilice la instrucción
Equipment Sequence
Anular (Override, SOVR) para enviar un comando HOLD, STOP o ABORT a una Equipment Sequence
, independientemente de la propiedad.
IMPORTANTE:
La instrucción SOVR únicamente está destinada a emergencias. Cuando decidan usarla, los ingenieros de control deben hacerlo con prudencia.
0
indica que la instrucción SOVR se ejecutó correctamente. Los otros cuatro códigos indican que la instrucción no se ejecutó con éxito y proporciona información adicional sobre la causa del error de la instrucción.Se trata de una instrucción de transición. Siga estos pasos cuando la use:
- En la lógica de escalera, inserte una instrucción para alternar la Condición de entrada de renglón de falsa a verdadera cada vez que se deba ejecutar la instrucción.
- En una rutina de Texto estructurado, inserte una condición para que la instrucción haga que se ejecute solo en una transición.
Idiomas disponibles
Diagrama de lógica de escalera

Bloque de funciones
Esta instrucción no está disponible en el bloque de funciones.
Texto estructurado
SOVR(SequenceName, Comando de secuencia, Resultado)
Operandos
Diagrama de lógica de escalera
Operando | Tipo de datos | Formato | Descripción |
Sequence Name | SEQUENCE | Nombre de Equipment Sequence | Equipment Sequence para ejecutar el comando. |
Comando | Enumeración de comando | Nombre del comando | Comando que desea enviar a la Equipment Sequence . Envíe uno de estos comandos: HOLD, STOP, o ABORT |
Resultado | DINT | Etiqueta | Para que una instrucción devuelva un código de éxito o fallo, introduzca una etiqueta DINT en donde se almacenará el código de resultado. De lo contrario, introduzca 0. |
Texto estructurado
Los operandos son los mismos que el Diagrama de lógica de escalera.
Pautas para utilizar la instrucción SOVR
Pauta | Detalles |
|---|---|
Asegúrese de que desea anular otros propietarios. | En la mayoría de circunstancias, use la instrucción SCMD para ordenar una Equipment Sequence mediante programación. Sin embargo, use la instrucción SOVR para ordenar una Equipment Sequence bajo estas condiciones:
|
Limite la ejecución de la instrucción SOVR a un solo escán. | Limite la ejecución de la instrucción SOVR a un solo escán. Cada comando se aplica solo a un estado o estados específicos. Una vez que la Equipment Sequence cambie de estado, el comando dejará de ser válido. Para limitar la ejecución, utilice métodos como:
|
Evite realizar solicitudes de comandos innecesarias si el Equipment Sequence está generando eventos de secuencia. | Las solicitudes de comandos innecesarias pueden desbordar los búferes de procesamiento de eventos y hacer que se pierda eventos importantes. |
Códigos de resultado SOVR
Código (Descripción) | Descripción |
|---|---|
0 | El comando ha sido correcto. |
24579 | El interlocutor está conectado a esta Secuencia, pero no es el Propietario actual de la misma. Actualmente, una aplicación de mayor prioridad es la Propietaria de esta secuencia. |
24582 | El interlocutor ya ha anulado la propiedad de esta Secuencia. |
24583 | La tabla de conexión de esta secuencia está llena. |
24606 | El interlocutor ya ha establecido una conexión o anulación externa como un tipo de propietario distinto. |
Afecta a las marcas de estado matemáticas
No
Fallos mayores/menores
No es específico para esta instrucción. Consulte el Índice a través de matrices[1] para obtener más información sobre los fallos relacionados con los operandos.
Ejecución
En la ejecución de la instrucción, la instrucción SOVR intenta controlar la
Equipment Sequence
especificada.Diagrama de lógica de escalera
Condición | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | No se realiza ninguna acción |
La condición de entrada de renglón es falsa | No se realiza ninguna acción |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción se ejecuta. |
Post-escaneado | No se realiza ninguna acción |
Texto estructurado
Condición | Acción realizada |
|---|---|
Pre-escaneado | No se realiza ninguna acción |
La condición de entrada de renglón es falsa | No se realiza ninguna acción |
La condición de entrada de renglón es verdadera | La instrucción se ejecuta |
Post-escaneado | No se realiza ninguna acción |
Ejemplo
Diagrama de lógica de escalera

Texto estructurado
Si (OverrideControl) entonces
SOVR(Make_Product_101, Abortar, Resultado);
end_if
Entregue su opinión