Pautas para instrucciones SOVR
Utilice la instrucción
Equipment Sequence
Anular (Override, SOVR) para enviar un comando HOLD, STOP o ABORT a una Equipment Sequence
, independientemente de la propiedad.
IMPORTANTE:
La instrucción SOVR únicamente está destinada a emergencias. Cuando decidan usarla, los ingenieros de control deben hacerlo con prudencia.
Equipment Sequence
Anular (Override, SOVR).Pauta | Detalles |
Asegúrese de que desea anular otros propietarios. | En la mayoría de circunstancias, use la instrucción SCMD para ordenar una Equipment Sequence mediante programación. Sin embargo, use la instrucción SOVR para ordenar un Equipment Sequence bajo estas condiciones:
|
Limite la ejecución de la instrucción SOVR a un solo escán. | Limite la ejecución de la instrucción SOVR a un solo escán. Cada comando se aplica solo a un estado o estados específicos. Una vez que la Equipment Sequence cambie de estado, el comando dejará de ser válido. Para limitar la ejecución, utilice métodos como:
|
Evite realizar solicitudes de comandos innecesarias si el Equipment Sequence está generando eventos de secuencia. | Las solicitudes de comandos innecesarias pueden desbordar los búferes de procesamiento de eventos y hacer que se pierda eventos importantes. |
Entregue su opinión